处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

全球LTE终端达821款 166款支持LTE TDD制式

全球LTE终端达821款 166款支持LTE TDD制式
来源:电子工程网 时间:2013-04-02

C114讯北京时间4月1日上午消息(艾斯)根据GSA发布的报告“LTE生态系统状态”显示,97家制造商已经宣布推出了821款支持LTE的用户终端设备。过去一年,共有474款新 LTE终端 推出。在此期间,制造商的数量增长了54%。

智能手机仍是的LTE设备种类,LTE平板电脑则是另外一个快速增长的细分市场。

这份GSA发布的报告涵盖了FDD/TDD模式LTE系统终端,以及他们主要的特点,并对用户不在LTE覆盖范围时的回落技术进行了鉴定(如:连接到HSPA、HSPA+、DC-HSPA+、EV-DO或TD-SCDMA系统)。有562款LTE终端能够运行在HSPA网络,包括295款产品支持42 Mbps DC-HSPA+功能,同时有215款LTE终端能够在EV-DO系统中运行。

821款LTE终端中的大部分为FDD 制式 。然而,有166款终端支持 LTE TD D制式,频段38(2.6 GHz)和频段40(2.3 GHz)的数量多。LTE TDD设备种类涵盖全部形式,包括智能手机、dongle、路由器、便携式热点、嵌入式模块和平板电脑。在报告中,GSA呼吁半导体和终端制造商支持全球许多正在3.5 GHz频段(频段42,43) 部署LTE TDD系统的运营商,从而及时提供可用的用户终端。

GSA近证实,1800 MHz(频段3)是LTE商用网络中使用为广泛的频段,排在其后的是2600 MHz(频段7)和800 MHz(频段20)。这份报告显示,对LTE终端的频段支持与上述趋势完全一致(一些产品支持多个频段):

2600 MHz = 280款终端;

1800 MHz = 233款终端;

800 MHz = 207款终端。

GSA总裁Alan Hadden表示:“用户使用一款双频段1800/2600 MHz LTE FDD终端,可能能够在超过55个国家的约100张LTE网络上进行使用,也即目前推出商用LTE终端市场的83%。”