处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

SIM-Drive发布EV开发车“SIM-CEL”:4.2秒加速至100km/h、电效91.2Wh/km

SIM-Drive发布EV开发车“SIM-CEL”:4.2秒加速至100km/h、电效91.2Wh/km
来源:日经电子 时间:2013-04-02
    纯电动汽车(EV)研究开发公司SIM-Drive于2013年3月27日宣布,从2012年2月起进行了约1年时间的第三期先行开发车“SIM-CEL”已经完成。该业务通过试制2015年前后量产的开发车,尝试了智能住宅与EV的联动技术,共有26家企业和团体参加。 

    SIM-CEL的构造与第二期先行开发车“SIM-WIL”一样,每个车轮上均配有外转子式轮内马达,底盘采用在钢板冲压构造的底架内配备车载电池的“Component Built-in式”,车体采用了由液压成型的闭截面材料构成车架的空间构架(参阅本站报道)。 

    SIM-CEL的车身尺寸为长4840mm×宽1830mm×高1400mm,车重1580kg。配备容量29.6kWh的锂离子充电电池,JC08模式下充电一次可行驶324km。电效在JC08模式下为91.2Wh/km,比SIM-WIL提高8.5Wh/km。为提高电效,外板采用CFRP(碳纤维增强树脂基复合材料)制造,虽然车长和车宽比SIM-WIL扩大,但车重仍保持1580kg不变。该公司表示,与采用钢板相比,车重减轻了79kg。此外,表示空气阻力的Cd值降到了0.199。 

    0~100km/h的加速性能为4.2秒。据称可与庆应义塾大学在2004年开发的、速度达370km/h的“Eliica”获得相同的加速感。为提高加速性能,将轮内马达的扭矩由700N·m提高到了850N·m。 

    关于第三期先行开发车的目的——实现智能住宅与EV的联动,此次提出了以EV为中心的信息、能源和服务联动的“智能交通(Smart Transportation)”概念。 

    以可搬动的充放电装置为主,还准备了可与家用插座连接的装置及电力量通信装置,以及云上能源管理系统及用户服务示范等。用户不但能设定充放电时间,还能优先利用可再生能源的电力。此外,通过把利用可再生能源充电的电力由EV提供给店铺,还能构筑接受店铺赠送的积分和免费服务的系统。 

    另外,SIM-Drive还开发了无需手动即可自动行走装卸货物的自走式装置——“智能货柜”(Smart container)。因EV不会排出尾气,所以可停进家中,所以想到了这种使用方式。智能货柜的用途除了收纳特定用途的货物外,为延长行驶距离,还设想配备车载电池和发电机,将来还计划配备燃料电池单元等。 

    SIM-Drive同时还宣布,截止2014年3月底之前实施的先行开发车第四期业务有14家企业参加。第四期计划采用4轮独立控制技术,试制可扩大智能交通构想的EV。