处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LSI推出CacheVault+Flash+高速缓存保护技术

LSI推出CacheVault+Flash+高速缓存保护技术
来源:EEWORLD 时间:2011-07-26

CacheVault 技术可将控制器高速缓存中的数据写入闪存存储器,能够在电源出现故障时为高速缓存提供更环保、总体成本更低的强大保护功能

2011 年7月25 日,北京讯–LSI公司(NYSE:LSI)日前宣布推出一款MegaRAID® CacheVault™ 技术,用于为LSI® MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS RAID 控制卡提供基于闪存的高速缓存保护功能。MegaRAID CacheVault 采用固态NAND 闪存,能够在电源发生故障的时候自动将高速缓存中的数据转移到闪存中,从而为存储在 RAID 控制器缓存中的数据提供强大的保护。CacheVault 技术避免了采用锂离子电池的麻烦,并可节约相关的硬件维护成本,从而实现更环保、总体成本更低的高速缓存保护解决方案。

         LSI 全球渠道销售与市场营销总监 Brent Blanchard 指出:“过去,在电源以及服务器出现故障时,保护写高速缓存中的数据一般采用锂离子电池支持单元,这不但运输和处置的成本高、时间长,而且具有危险性。 CacheVault 技术可为无法及时得到技术支持的小型数据中心或者远程服务器客户提供持久、非易失性的高速缓存保护功能。这种技术不仅更加环保,而且还能够降低 MegaRAID 控制器在整个使用周期内的总拥有成本。”

         当电源或者服务器发生故障时,CacheVault 技术可通过超级电容供电,将 DRAM 高速缓存存储器中的数据写入 NAND 闪存存储器。恢复正常供电后,DRAM 再从闪存中恢复数据,因此,工作流程能够在不丢失任何数据的情况下全面复原。

Colfax International 首席执行官Gautam Shah 指出:“我们的客户期望我们能够帮助他们保护快速增长的数据,满足其应用的性能要求,同时符合他们日益完备的环保政策。将MegaRAID CacheVault 技术引入LSI 的高性能 RAID 控制器,可以限度地保护客户的高速缓存数据,同时节约大量维护成本,避免传统锂离子电池带来的环境影响。CacheVault 技术可以将受保护的数据存储数年,基本不会产生监控、维护或处置成本,也无需在电池耗尽之前为服务器恢复应急电力。”

        MegaRAID CacheVault (CV) 系列产品以业界的 LSI MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS 控制卡为构建基础,包括两款产品,分别为带四个内部端口的MegaRAID SAS 9260CV-4i 控制器和带八个内部端口的 MegaRAID SAS 9260CV-8i 控制器。尺寸小巧紧凑的 MD2控制器拥有800MHz 的LSISAS2108 片上 RAID IC、512MB的 DDRII 高速缓存以及 x8 的 PCI Express 2.0 主机接口等众多组件。