随着数字多媒体的应用日渐广泛,视频解码 在嵌入式系统设计中变成一个基本要素。视频标准有多种,依赖于产品可实施其中的一个或者多个标准。当然这不是全部,视频仅仅是多媒体码流的一部分,另外还 有音频或者语音需要并行处理。因此,一个精确的处理存储或数据流的同步层是必需的。此外,视频解码本身对性能要求较高,需要不同于先前基于语音和信息应用 的系统架构;这就对便携系统提出了特殊挑战,而桌面应用同样面临这些问题。
通用视频标准和编解码器
联合视频组(Joint Video Team, JVT)由 ITU的视频编码专家组(Video Coding Experts Group, VCEG)和ISO/IEC运动图像专家组(Moving Picture Experts Group, MPEG)组成。VCEG开发自愿性标准,用于会话和非会话类音/视频应用的先进移动图像编码。 MPEG开发国际标准,用于移动图像、音频及两者组合的压 缩、编码、解压缩、处理等,以满足各种应用。总之,JVT已经开发了包括ITU H.262/MPEG2和H.264/MPEG-4 AVC在内的流行的视频标准。
MPEG-2 Video/H.262:MPEG2(ISO/IEC 13818-2),也被称为ITU-T H.262,是目前消费类电子视频设备中使用广泛的视频编码标准。MPE2视频用于数字电视广播:包括地面、电缆和直接卫星广播。它能在25fps (Pal)或者30fps(NTSC)的固定帧率下达到720x576象素成像。此外,它也是DVD视频中必需的编解码器。
MPEG-4-SP/ASP: ISO/IEC 14496-2描述了 MPEG4简单类(Simple Profile, SP)/高级简单类(Advanced Simple Profile, ASP)。其中,SP用于下一代便携式终端和窄带互联网。而ASP增加若干工具,编码效率提高了1.5到2倍。他们两个均在市场上获得越来越多的接受
MPEG-4-AVC/ITU-T H.264:先进视频编码(AVC)是由ISO/MPEG和ITU-T联合技术委员会开发的多媒体标准。AVC提供更高的压缩率,更好的视频质量和比MPEG2更高的容错性,有望用于互联网广播和移动通讯。
Windows Media Video(WVM)/SMPTE VC-1:WMV9是微软的多媒体标准,其特性包括支持流处理,可变比特率,以及与MPEG-4-AVC/H.264相媲美的容错工具。除了用于家庭电 脑,WMV9目前也在电影院用于数字投影。电影中使用的编码可以是7~12Mbps的恒定比特率CBR或可变比特率VBR,并达到DVE解析度 (720x480)。
应用方案
特定的目标应用决定了系统要求,因而带动了系统设计的选择。
个人媒体播放器(PMP):个人媒体播放器是带大容量存储器的便携式设备,通过对存储的文件进行解码,可以观看视频、听音乐或者浏览数码照片。由于是便携式播 放器,因此功耗至关重要。既然编码和流处理功能都不需要,并且屏幕尺寸通常是比较小的QVGA或者CIF格式,其可通过基于 DSP 的 方案很好的解决。采用DSP的优势还在于可轻松支持多种视频和音频标准。例如:LSI针对高性能嵌入式系统的可授权DSP核ZSP500,可为此类应用提 供充足的视频处理能力。此外,ZSP500还可以提供杰出的音频解码能力,使DSP可在较低的频率下运行;从而使音频/视频子系统功耗很低。而存储器、键 盘、显示和文件系统可通过微控制器执行。
图:标准视频编解码器的时间表。
当然,某些PMP具备把播放器连接到普通电视机的视频输出功能。虽然PMP集成的显示屏幕相对较小,但现在的视频解码尺寸通常达到D1格式。依据播放器的功 能列表要求,设备需要集成1个或者多个视频解码标准;对于在电视帧率(25-30帧/秒)下D1格式视频解码,硬件视频解码器是选择。多个视频解码标 准可能需要多个硬件模块。实行多个解码标准会提高系统成本,但不会提高功耗,因为同一时间只有一个模块会被激活。多标准音频解码可在小而高效的嵌入式 DSP核中实现,而无需增加额外的硬件成本(存储解码器的空间除外)。而微控制器将用于控制DSP和视频硬件解码器。
当仅用于播放音频时— 如典型的MP3播放器,也可使用单DSP解决方案。此系统中DSP进行音频解码、文件/流数据处理,还同时控制键盘、显示屏和存储器等。由于DSP处理音 频解码更为高效,因此使用如ZSP400 DSP而非微控制器可以显著降低功耗。此外,基于DSP的解决方案可进行软件升级,以支持运算更为密集的音频标准(比如aac Plus),此时微控制器可能无法处理额外增加的负荷。
视频移动电话:该类应用的视频尺寸是QCIF或者CIF,帧率从10到30帧每秒。 是否需要支持多种视频/音频解码标准取决于电话的功能要求。视频将是流视频或者短的视频序列回放。通过软件解码而无需额外硬件,既可满足这些设备的性能要 求。而且大多数的电话集成了微控制器和DSP,因此视频解码可通过DSP实现,这也使得低功耗精巧系统成为可能。另外一些电话可能包含PMP或者数码摄像 机的一些功能,单纯的DSP设计方案无法满足要求,这就需要额外的硬件加速。
视频桌面电话:该设备提供视频会议功能,需要在强实时限制下完 成编解码。如果帧尺寸和帧率有限,单DSP解决方案仍然可行。然而,大部分桌面电话具备QVGA或者更大的显示屏;此外,用户通常期望有比无线移动设备更 佳的语音/视频质量。这意味帧率应当更高,掉帧率/卡帧率应当尽可能低,此时可能需要采用硬件解决方案完成视频编解码。语音编解码可通过低成本的DSP (如ZSPneo)或者系统中的微控制器实现。
移动数码摄像机(DVR):对于该类设备,多标准编解码没有必要,大多数仅使用单一视频编解码标准。由于大尺寸,高帧率和低功耗的苛刻要求,纯硬件解决方案通常是。而不需要DSP,此时系统微控制器用于驱动视频和音频硬件模块。
机顶盒:机顶盒需要完成高质量视频流的处理和已录制的视频文件的解码。同DVR一样,视频质量的要求(帧尺寸,帧率,比特率和容错能力)使其几乎只能通过硬 件解码来进行。当然,因为不像移动设备对功耗要求那样苛刻,也可采用多DSP核配合一些基本的硬件加速的方案来设计可处理各种视频编解码器的系统。根据功 能要求,机顶盒可能需要一定的灵活性:尤其是将其用于媒体播放器、数字VCR或网络流媒体领域。这时可用DSP中的软件处理音频。为了实现这种灵活性,要 选择不同的编解码器完成回放、编码、译码等功能,此时用于音频处理的DSP将会是如ZSP500这样的高性能处理器,以实现迎合家庭影院潮流的环绕 声、声音处理等功能要求。