处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CEVA推出MUST™多内核系统技术

CEVA推出MUST™多内核系统技术
来源:21ic 时间:2013-03-29

21ic讯 CEVA 公司发布一系列先进处理器和多内核技术,进一步提升用于包括无线终端、室外小型基站(small cell)、接入点、城区(Metro)和宏基站等高性能无线应用的CEVA-XC DSP架构框架。新提升特性包括:全面的多内核特性、高吞吐量矢量浮点处理和一整套提供高功率效率硬件-软件区分的协处理器引擎。CEVA与的OEM厂商、无线半导体厂商和IP合作伙伴密切合作,一起定义和优化这些技术。

市场分析机构The Linley Group高级分析师J. Scott Gardner评论道:“除了在无线基带设计中提升性能并降低成本和功耗外, CEVA-XC架构新的提升为SoC设计人员提供了在多内核设计中开发和优化高速数据流的全面环境。而且,使用ARM的互连和一致性协议,以及先进的自动数据通信管理器和动态调度(dynamic scheduling)软件框架,使得CEVA成为现今能够支持如此广泛基于DSP的多内核SoC的DSP授权许可厂商。结合矢量浮点支持和广泛的协处理器引擎,CEVA-XC架构框架含括了用于广泛的用户设备和基础设施应用的所有基本DSP平台组件。”

MUST™ - 先进多内核系统技术

CEVA的MUST™是基于高速缓存的多内核系统技术,带有先进的高速缓存一致性、资源共享和数据管理支持。初用于CEVA-XC,MUST™支持在对称的多处理或非对称的多处理系统架构中集成多个CEVA-XC DSP内核,以及广泛的多内核DSP处理专用技术。这些技术包括:

· 使用共享任务库的动态调度

· 通过软件定义的基于硬件事件调度

· 任务和数据驱动共享资源管理

· 带有完全高速缓存一致性的先进存储器层次结构支持

· 无软件干涉的先进自动控制数据通信管理,以及

· 基于任务评价(task-awareness)的专用优先区分方案

为了推动包含ARM®处理器和多个CEVA DSP的先进多内核SoC的开发,CEVA已经增加了用于ARM AXI4互连协议和AMBA 4 ACE高速缓存一致性扩展的广泛CEVA-XC架构框架支持。这显著简化了SoC设计的软件开发和调试过程,同时减小软件高速缓存管理开支以及处理器周期和外部存储器带宽。这样的好处是在SoC中的处理器之间形成更紧密的集成,从而提升整个系统的能效和性能。

完全支持矢量浮点处理

LTE-Advanced 和802.11ac标准利用多输入多输出(MIMO)处理,系统利用多个天线来传输和接收数据。为了在处理这些复杂数据流时达到超高精度和性能,除了传统的定点功能之外,CEVA在CEVA-XC矢量处理器单元中增加了浮点处理支持。浮点处理备有完全的矢量组件支持,在每个内核周期中处理多达32个浮点运算,以期满足严苛的无线基础架构应用的性能要求,除了这些提升,CEVA推出用于高指标MIMO的专用指令集架构(ISA),包括802.11ac 4x4用例支持,进一步扩展技术领导地位。

用于无线调制解调器的全套超低功耗协处理器

为了进一步优化先进无线系统的低功耗和性能,CEVA推出了一整套紧耦合扩展(tightly-coupled extension, TCE)协处理器单元,这些协处理器满足了调制解调器的功能需求,通过使用与CEVA-XC紧耦合的硬件来实现更高性能,目前CEVA的TCE包括:

· 似然MIMO检测器(MLD)

· 3G de-spreader单元

· 带有NCO相位检测的FFT

· DFT

· Viterbi

· HARQ组合,以及

· LLR压缩/解压缩

这些紧耦合扩展采用DSP存储器和协处理器之间独特的自动低延迟数据通信管理来实现,以期限度地减少DSP干预,并且实现真正的并行协处理功能。CEVA将这些TCE作为完全集成和优化的调制解调器参考架构的一部分来提供,针对面向用户设备、基础架构和Wi-Fi应用的获授权厂商,旨在降低总体功耗并大幅减少客户的开发成本和上市时间。

CEVA市场营销副总裁Eran Briman评论道:“ 今天推出的一系列用于CEVA-XC的技术将大幅改善面向无线应用的多内核DSP SoC设计的性能、降低功耗、并缩短上市时间。在制订规范过程中,我们与手机和基础架构市场的业界领导厂商密切合作,确保我们的IP超越无线行业所需的严苛规范要求。我们结合MUST多内核系统技术,支持矢量浮点运算,同时全面支持ARM互连协议和大型特定功能紧密耦合扩展集,进一步增强了CEVA在通信DSP技术方面无与伦比的领导地位,并且为开发用于LTE-Advanced、Wi-Fi等应用的高性能系统提供了全面的解决方案。”