处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Marvell利用TD-SCDMA技术优势博弈4G

Marvell利用TD-SCDMA技术优势博弈4G
来源:通信世界网 时间:2013-03-29

在TD-SCDMA上异军突起的Marvell,在中国移动建设的试商用TD-LTE网络阵图中,以一个积极参与者的角色追赶着高通,甚至是华为海思。在今年巴塞罗那移动世界大会上,中国移动共展出了60余款TD-LTE终端产品和近20款TD-LTE芯片产品,其中包括多款TD-LTE五模十频终端,高通和海思是主要的TD-LTE终端芯片的提供者。Marvell似乎成了一个旁观者。

其实早在2009年,Marvell就启动了LTE的研发。而在2012年,Marvell的LTE方案已经完成跟多家网络厂商的TDD LTE IOT测试,各项测试指标均符合设计预期。另外,还和多家测试仪器进行了FDD LTE的联调;并成功到达Cat4的下行150Mbps和上行50Mbps的理论传输速率。而且计划在2012年年底为客户提供TD-LTE商用芯片。

从TD-SCDMA者到TD-LTE的追赶者,Marvell角色的转换并不意味着这家把所有所有技术研发都放在中国的国际芯片公司,在TD-LTE技术上的落后,而是恰恰说明,中国移动推动的TD-LTE,整个业界参与的广泛度和TD—SCDMA都是不可比拟的,无论是从网络的角度还是从终端的角度,都获得了更广泛、深入的支持。而且从技术上来讲,相比较于TDS,LTE在TDD和FDD上的区别大概只有10%,而这些区别都是在底层,在协议栈上面90%都一样,对核心网络几乎没有什么影响。在核心网络,FDD已经相当稳定了,对TDD影响相当小。这也意味着Marvell面对的竞争对手都是一些在LTE技术上浸淫多年的国际巨头。

虽然在中国移动TD-LTE终端一期招标中没有拔得头筹,但Marvell表示将参加今年中国移动的TD-LTE下一轮集采竞标。Marvell公司智能家庭事业部副总裁Winston Chen在接受通信世界网记者专访时就表示,Marvell跟中移动联系非常密切,现在在产品成熟程度越来越强的情况下,Marvell已经跟中兴有一款TD-LTE产品发布。随着中国移动TD-LTE试商用化推进,Marvell在下一阶段将有更多解决方案推出。

此前,Marvell移动产品市场总监张路在接受通信世界网采访时明确指出,Marvell在TDS与TD-LTE平滑演进方面有着巨大的优势。因为在WCDMA、TD—SCDMA都做过,在低功耗、平滑切换上Marvell已经积累了很多的经验。而中国移动发展TD-LTE的问题不在于技术,而且在于如何将TD-LTE与TDS、GSM融合发展。目前来讲,中国移动在TDS方面依然需要加大投入。

因此Marvell在做好TD-LTE方案应用的基础上,更加强了在TDS解决方案上的投入。在今年巴展上,推出了一款高集成度四核移动应用和通信单芯片——Marvell® PXA1088,该芯片可提供高性能、低功耗的移动计算服务,支持全球宽带标准及的无线连接技术,实现无缝全球漫游。作为业界的四核处理器单芯片解决方案,Marvell的PXA1088支持3G外场验证的蜂窝调制解调器,包括HSPA +、TD-HSPA+和加强型数据GSM环境(EDGE),为智能手机和平板电脑提供了低成本的3G平台。

Marvell联合创始人戴伟立表示:“Marvell推出的四核单芯片全球制式移动平台是Marvell强大的技术创新能力和工程实力的证明,我们能为智能设备市场推出从双核到四核的支持多模和全球3G网络自动漫游的统一平台。相信我们业界的单芯片平台将推动高品质、高性能且经济实惠的智能手机和平板电脑解决方案为全球市场所采用。”Winston Chen认为,PXA1088的推出符合Marvell整个公司的发展方向,因为从2013年全球终端发展趋势来讲,智能终端发展以高性能和高性价比为主要趋势,因此不管是在手机、平板电脑,或者智能家庭终端方面,都是按照这个趋势在发展。TD-LTE商用之前,TDS的终端的成熟度对未来TD-LTE终端发展着积极的推动意义。