处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

11n技术演绎高品质无线宽带传输

11n技术演绎高品质无线宽带传输
来源:比特网 时间:2013-03-29

随着无线网络技术的快速进步和互联网接入需求的快速增长,无线宽带业务呈现蓬勃发展的趋势,高带宽、高覆盖的需求越来越强,11n技术应运而生,它能够满足无线局域网对网络带宽、服务质量、覆盖范围要求更高的需求。

802.11n采用了几种关键技术,其中包括MIMO-OFDM技术、信道捆绑技术、Short GI技术以及两种真聚合技术。MIMO方式是在发射端和接收端采用多天线和多通道,以达到提供通信容量和频谱利用率。信道捆绑技术能够将原来相邻的两个20MHZ信道捆绑成40MHZ,使传输速率成倍增加。Short GI 可以避免由于多径等原因在接受侧形成延,从而保证数据这块在接收端可以被正常的解析。帧聚合技术则是通过对报文的某些字段进行整合,从而提供MAC效率,降低信道冲突,有效提高系统吞吐量。以上几种技术的结合运用,不但更好的保证了无线覆盖的稳定和可靠,而且带来了带宽和覆盖能力的提高,让无线网络的发展更趋经济性。

在宽带应用大提速的背景下,具有巨大网络接入需求的农村乡镇迎来一股无线覆盖接入应用快速推进的浪潮。目前农村无线覆盖应用产品和解决方案都是基于WiFi的接入技术,主要使用的就是802.11n无线传输标准。