处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

利用墙上开关就可以实现三段调光的LED灯

利用墙上开关就可以实现三段调光的LED灯
来源:我爱方案网 时间:2013-03-29

【导读】由于TRIAC调光器功耗太大,所以能去掉好,O2Micro发明了独特的三段LED灯泡/灯管调光技术,采用了正在专利申请之中的模拟调光技术,它无需TRIAC调光器,只需利用墙上的电源开关就可以实现三段调光(100%,50%,20%)。

随着全球开始淘汰低效率的白炽灯,一个很大的白炽灯替代市场就随之出现,特别是在欧美家庭市场,因为很多的白炽灯都在利用TRIAC调光器进行调光。尽管CFL节能灯由于与白炽灯的价差低而抢先吃到了这一蛋糕,但普遍相信具备调光能力的LED灯泡才是终的替代产品。由于欧美家庭很多都安装了TRIAC调光器,因此要顺利替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么近支持TRIAC调光的LED照明驱动方案很红火的一个主要原因。

不过,凹凸科技(O2Micro)FAE总监和产品开发总监郭清泉指出:“我们应该看到的三个问题是:,TRIAC调光器有一个缺点,即功耗大,特别是在轻载时,只有约10%的效率,而PWM调光则要好很多,亮度降到50%时,还有约80%的效率。第二,任何支持TRIAC调光的LED照明驱动方案都做不到支持市面上所有的TRIAC调光器。第三,的LED照明灯具应用市场(即全球办公室照明市场)目前普遍采用荧光灯,其基础设施中没有TRIAC调光器,而这一市场将家庭LED照明市场启动。”

为了克服以上三个问题,O2Micro发明了独特的三段LED灯泡/灯管调光技术,采用了正在专利申请之中的模拟调光技术,它无需TRIAC调光器,只需利用墙上的电源开关就可以实现三段调光(100%,50%,20%),无需RF遥控电路,因此不仅调光成本可做得更低,而且还可以去掉遥控器。

这种三段调光技术的效率甚至比PWM调光方法还好。郭清泉表示:“OZ8022A和OZ9992都支持100%、60%和20%三段仿真调光功能,在26V/300mA输出LED串和85-265VAC宽泛输入电压范围情况下,三段效率分别大于86%、82%和77%.”

OZ8022A和OZ9992是目前O2Micro开发成功的二种支持三段模拟调光的LED控制器,OZ8022A是一代产品,采用SOT-23-6封装,OZ9992是前一代产品,采用SOP-8封装。OZ9995控制器也支持三段调光,不过,它采用的是PWM调光技术。

郭清泉说:“OZ8022A是OZ9992的改进版,它的应用实现比OZ9992简单得多,因此BOM成本也更低。目前日本家电制造商Orion电机已向商业市场推出基于OZ9995实现的三段调光LED灯泡,功率范围5W到8W,工作寿命长达4万小时,Orion下一代4W、6W和9W LED灯泡将会采用OZ8022A.目前也有多家日本家电制造商正进行评估OZ8022A和OZ9992.

不管是家庭用户还是办公室用户,三段调光LED灯泡或灯管都可有效地帮助用户节省能源开支。不过,在实际使用过程中,由于不同输出功率LED灯泡或灯管在60%和20%处发出的亮度是不同的,因此不少用户希望对三段调光的亮度比例作出调整,为了满足所有这些客户的不同要求,O2Micro这几年潜心开发无级调光技术,它同样无需采用TRIAC调光器,只需使用墙上电源开关就可以实现任意亮度的调节。

郭清泉表示:”这一无级模拟调光技术现在已经开发成功,我们甚至已经做出样品,一旦有合适时机,我们便会正式宣布。目前我们重点推动的还是三段调光LED驱动器OZ9992、OZ9995和OZ8022A,但长期来看,我们将重点推广无级调光LED驱动器。