处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

智能家电升级 上海家电展展示智能新趋势

智能家电升级 上海家电展展示智能新趋势
来源:羊城晚报  时间:2013-03-28

    都说家电产品的智能化程度不如手机和电脑,但是在刚刚结束的一年一度上海家电展上,家电的智能化程度开始让人称奇——出门时如果忘记关掉空调,只需通过手机程序便能将其关闭;冰箱食物要过期会自动提醒;热水器可以“看天行事”,根据天气变化调整温度状况;空调可以自动调节、安防系统启动……

  随着物联网、云计算的快速发展,人与家电实现智能交互的程度越来越高,上海家电展(AWE)正在展示着未来我们智能化的生活图景。

  超薄OLED电视非常吸引人 

  操控:语音手势眼球操控

  智能化程度提高的标志就是人机互动越来越人性化。预装App应用软件的手机、iPad,已经成为操控家电的主要工具,但更流行的是声控、手势控制乃至眼球控制家电。LG、海尔等发布的智能家电,绝大部分通过动感应遥控器进行操控,可以手势、语音识别操控。

  上海家电展展示了当前语音声控空调,人发出语音口令“开机”、“太冷了”、“除湿”,空调就会相应地进行命令操作,实现控温、除湿等功能。语音遥控操作非常方便,不用担心遥控器忘在哪里而手忙脚乱了。

  而眼下流行的眼球控制技术,海尔在家电展中展示了眼球控制智能电视,可以通过眼球感应转动而操控换台等功能。而眼球一旦离开屏幕区域,屏幕会调整光线等强度,实现节能。

  白电:智能程度提高

  在传统观念中,电视机等黑色家电的智能化程度较高,而空调、冰箱、洗衣机等传统的白色家电智能化程度较低。但在本届家电展上,白色家电的智能化程度有所提高。这有赖于全套家电智能化程度的提高,白电、黑电等各种家电设备跨界融合,通过手机或Pad将所有智能家电系统连接成一个互联互通的双向网络,使系统从原来的单一网络控制改变为人机双向智慧互动。

  在上海家电展上,海尔发布了全套智能云家电,涵盖了冰箱、洗衣机等全套家电产品。由于可以与外界联网,燃气热水器可检测空气中的有害气体超标后可自动切断电源向机主发出手机短信提醒,冰箱食物过期后会及时提醒,空调能够根据天气预报提醒是否开机,智能化程度很高。

  而另一家冰箱品牌海信和旗下的容声,新发布的三门智能冰箱在门体上嵌入了平板电脑,借助云后台实现了食品保鲜管理、物联网服务、健康管理等功能,同时可根据用户体质提供科学的营养搭配、食物禁忌等饮食建议,并利用智能变频技术智能化调节压缩机运行模式,更加节能省电。

  奇特:智能机器人开始

  展会直击

  随着智能化程度的提高,家电机器人开始崭露头角。显著的就是智能清扫机器人大量出现,可以自动清扫、自动除尘、自动归位、自动充电,还可以进行窗户清洁等特殊的应用。

  甚至有的家电机器人已经开始实现全面型功能,既是清扫吸尘机,又可以进行空气净化,甚至实现除湿、加湿等功能。一机多用,可以让家庭生活更为智能。

  家电展新、奇、特产品

  1 新——OLED电视崭露头角

  OLED被公认为下一代电视机产品,以轻薄、可以完全弯曲甚至折叠为特色。在上海家电展上,LG在展会上除了亮相新款“观韵”3D电视之外,还特别展示了OLED电视。OLED的显示效果就是可以搭载4K清晰度超高清画面。超薄屏幕在一定条件下还可以弯曲,适合不同的场景下使用。

  新奇特指数:★★★★★

  2 奇——“能读懂天气预报”的热水器

  海尔半隐藏热水器采用了ECO-SMART技术,可记录用户长达28天的洗浴习惯。能够记忆用户洗浴习惯,在固定时间为用户提供热水,并根据天气情况每天准时“送”上不同的舒适热水。将热水器与后台“云服务”平台连接起来,不仅能实现与手机、电脑、电视的互动,热水器还能自动感知室外天气,根据室外气温来提前准备热水。

  新奇特指数:★★★★☆

  3 奇——家庭机器人

  家庭机器人包括主机、遥控器、智能插座、人体反应器、烟雾感应器。在机身的侧面,装有边缘感应器,能让机器人感应到两侧的障碍物。机器人低电量的时候可以自动返回底座进行充电,机身上的触电与底座触电接触就可以开始充电。由于这款机器人带有空气净化功能,在机器人的底部设有进气口。

  新奇特指数:★★★★☆

  4 特——语音手势控制空调

  白色家电的智能化程度越来越高,智能空调可以通过语音、手势控制实现调节控制。此外,还可以实现远程遥控,通过WiFi物联技术实现云服务中心、用户、空调三方互动。空调还可以自动感知室外环境变化,调整运行的模式和温度等,以确保空调处于舒适运行状态,省电节能。

  新奇特指数:★★★★☆

  5 特——专洗内衣洗衣机

  海尔在家电展上展出了专洗内衣的mini洗衣机,吸引了很多观众特别是女性观众眼球。采用了海尔独创的仿手形揉搓波轮,改变了传统洗衣机生拉硬拽式洗涤,通过正转把内衣向上抬起,反转把内衣向下拉回,实现翻转洗涤,同时,坡面上的搓板筋对内衣进行细致揉搓,这样就确保了内衣能够洗得干净,洗得均匀而且不缠绕,与手洗无异。同时还具有抗菌、活性负离子杀菌的功能。

  新奇特指数:★★★☆☆