处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

拆解探秘:如何降低LED灯的体积和成本

拆解探秘:如何降低LED灯的体积和成本
来源:我爱方案网 时间:2013-03-26

【导读】LED一直以来都是一个热门话题,现在很多厂家都在生产LED灯,面对这种大规模的生产如何让自己的产品在同行中成为热销产品呢?这里为大家用拆解的方式介绍一种如何降低你的LED灯的体积和生产成本,让您更有优势!

LED灯泡的价格正在下降。一年前,你可能要花50美元购买相当于60W的飞利浦可调光式LED灯,而现在去百思买购买一个8W、800流明,相当于60W的自有品牌Insignia灯,只要17美元。LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥LED照明的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。Insignia球形灯的外观和节能灯类似,增加了三个金属散热片,并且用塑料灯球替代了玻璃灯球(图1)。

灯泡的调光功能对美国市场来说是个相当重要的功能。我用过Lutron Maestro调光开关,配备了可编程的调光控制,并且和节能灯做了逐项的对比。Insignia调光一致且平滑,调光也类似于节能灯。