处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星Galaxy S4成本236美元 采用更好的显示技术

三星Galaxy S4成本236美元 采用更好的显示技术
来源:电子工程网 时间:2013-03-26
IHS iSuppli通过一个虚拟拆机,发现HSPA+版本的 三星 手机 Galaxy S4的物料成本(BOM)约为236美元,比上一款手机的成本有明显提高。

根据IHS在2012年9月进行S3的 拆解 分析,S4物料成本比同版本的S3的成本高出了30.40美元。S4成本提高了15%,这其中很大一部分是因为采用了更好的显示技术,IHS表示。

ISH的成本测量资深分析师Vincent Leung说,虽然S4的很多硬件都与S3S相同,但还是有部分的零件升级了,来改进它的功能,因此而带来了成本的提升。

“在这些升级中,其中包括了一块更大、更清晰的显示屏;一颗更强大的三星处理器;以及更多新的传感器,其数量打破了现在智能手机采用传感器的记录。”Leung说,“尽管有着更大的显示屏和其它的改进,但Galaxy S4与S3的宽度一样,用户使用起来跟S3一样的简单易用。”

16G闪存版的HSPA+三星Galaxy 4的总成本是约244美元,包括了8.5美元的加工制造成本。

IHS表示,通过三星发布的S4的相关信息,以及元器件的规格,再综合已知的元器件供应商的信息,进行了一次产品虚拟拆解。



S4采用的屏是三星显示的1920*1080规格的AMOLED屏,而S3用的是1280*720的WXGA规格AMOLED屏,IHS说。

S3的显示触摸屏模组成本是65美元,S4的HD显示触摸屏模组成本是75美元。这是二者成本相差的一块。

“其它品牌的智能手机都采用了全高清(1080p)的LED显示屏,而三星的S4是款采用全高清的AMOLED显示屏智能手机,”IHS中小屏研究主管Vinita Jakhanwal说。

IHS还说,相信三星会在HSPA+版的S4手机中采用自家的Exynos 5 Octa应用处理器(AP),这款8核的处理器采用了三星的28纳米工艺制程。

三星Galaxy S3采用的是4核Exynos 应用处理器,成本17.5美元,S4的8核处理器的成本约30美元,IHS说。