处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

分析称2013年底全球4G小蜂窝出货量将超过3G

分析称2013年底全球4G小蜂窝出货量将超过3G
来源:飞象网 时间:2013-03-25

据国外媒体报道,Infonetics Research公布的研究结果显示,全球小基站市场收入有望在未来数年内大幅增长,从目前的有限规模增至2017年的27亿美元。鉴于LTE网络目前在全球推出的速度,4G小蜂窝出货量预计将2013年底超过3G出货量。

迄今为止,韩国SK电信已经部署了近4万个小基站,是4G公共访问接入点的采用者。就地理位置而言,Infonetics预计亚太地区将在2013年成为小蜂窝市场的,其出货量占全球总量的50%,其次是欧洲、中东和非洲及北美地区,比率分别为34%与14%

InfoneticsResearch公司移动基础设施和运营商首席分析师斯特凡·泰拉尔(StéphaneTéral)预计:“受因容量升级而部署4G小基站推动,2013年将成为小基站的启动之年。其中美国的AT&T、Sprint和VerizonWireless、欧洲的沃达丰、韩国的LG U及日本的NTT DOCOMO纷纷宣布重大小基站计划,主要是受提高已经饱和的宏蜂窝网络需求及寻求在高科技人口聚集的城市地区提供更为密集的高容量覆盖推动。”

Infonetics微波和运营商WiFi首席分析师及该报告的另一作者理查德•韦博(RichardWebb)补充道:“随着运营商纷纷制定小蜂窝部署计划,一项关键决策是如何紧密集成Wi-Fi。去年已有明显迹象显示,微微蜂窝将集成Wi-Fi,而目前这一目标已然实现。这两种技术具有类似的范围和动力要求,而这可能会令微微蜂窝比微蜂窝更具优势,原因在于密集蜂窝选择可以有其自己的内置卸载选项”。