处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED产业发展新趋势 监控显示应用优势凸显

LED产业发展新趋势 监控显示应用优势凸显
来源:中国安防展览网 时间:2013-03-25

 显示屏作为安防监控显示领域的重头兵,市场发展状况直接影响着安防行业方向。随着LED显示屏发展的新趋势,户外LED是LED行业发展重要方向之一,监控显示建筑行业应用优势凸显。随这科技的进步,相信LED监控显示发展将会给人们带来更多便利。

LED产业发展新趋势

1、产品技术的深化和产品的多元化

我国四川成都LED显示屏产业的技术基础和水平应该说还是相当先进的,主要产品和关键技术与国际同行业的先进水平能够保持一致,但工艺水平比较落后,在产品规范化、整机系统设计、可靠性、制造工艺、检测测试手段等方面与国外有明显的差距。

LED器件技术和性能不断提高,电子技术发展日新月异,这为四川成都LED显示屏产品的技术深化和提高带来良好的基础。同时LED显示在社会生活的各个领域得到了广泛的应用,半导体照明产业的发展更为LED显示产业带来良好契机,因此,LED显示市场发展前景乐观。

深化技术内涵,丰富产品体系,产品多元化,突出主导产品的优势将是四川成都LED显示屏产业发展的重要趋势。

2、常规产品的标准化和特定领域应用产品的专业化

相关标准的宣传贯彻和推广,将促进LED显示产品的标准化发展。常规LED显示产品中,标准化显示器件和控制系统等会得到更加广泛的采用,集成性的LED显示产品在产业中会占主要的地位,标准化LED显示产品的生产和市场技术服务的专业化分工将更为明显。在专业应用领域,LED显示产品为满足专业应用的需求,专业化水平将不断提升,结合应用需求的专业化产品将拓展形成LED显示的新产品和新的应用领域,如城市亮化工程的大面积LED显示、体育场馆的LED显示、交通领域的LED显示等。

3、产业内部的合理分工和新产业格局的形成

随着技术和市场的发展,我国的LED显示产业将会在调整中逐步提高并有合理的分工,形成新的产业格局。在整体产业链中,LED器件生产的龙头企业和显示产品生产的骨干企业的形成,将重新界定上下游产业的分工,突出体现专业化分工和协作。也许在半导体照明产业发展初期,LED器件生产企业和显示产品生产企业的专业化分工和协作的界定比较模糊,但随着市场的扩展和技术产品的成熟,这种界定将日渐清晰。

在四川成都LED显示屏产业中,产业内的企业群体将适当分类,逐步形成以关键控制系统技术研发为主的技术开发型企业,以规模化、标准化生产为主的产品制造型企业,以市场应用推广为主的技术服务型企业,以满足专业市场需求为主的专业应用型企业等。

LED显示屏在户外具有无可替代的价值

在所有广告媒体中,户外广告是古老的媒体形式。它和贸易同时诞生并根植于城市,它与城市人们的经济、文化和社会生活息息相关,它是品牌和产品的传播媒介,它还是城市繁荣发达的亮丽标志。这些特性形成了户外媒体独特而无可替代的价值。

LED显示屏是上世纪90年代在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它结合了现代高新技术,具有节能、环保、色彩鲜艳、可显示动态画面和文字、可视范围广阔等一系列优势。户外LED屏广告画面面积大,视觉效果震撼,能充分吸引受众的眼球,是媒体与高科技的全新结合。这些改变铸就了户外媒体独特而无可替代的价值。

LED显示屏媒体同时具有有效到达率高的广告特性,与电视、报纸等媒体投放形式比较,价格相对较低。这些独特价值使得全彩LED显示屏媒体顺理成章地成为户外媒体新贵。如美国纽约时代广场CBD核心区域和日本东京银座的鳞次栉比的LED显示屏不仅有广告宣传营销的功能,也是全球知名大企业身份的象征--在行业内有霸主地位的企业才能够在这里播出广告,同时在这里播出广告的企业已让人们感知到了它的品牌在全球的地位。

与传统户外媒体不同,全彩LED显示屏并非只是单纯户外媒体,它同时兼具电视等媒体的特性和优势。并且,全彩LED显示屏并非只是单纯户外媒体和电视媒体的延伸,它拥有更大的创意空间和更广阔与消费者时空互动和沟通的立体空间,可以满足个性化需求,具有数字时代的传播概念,是一种独特的屏幕形式。

监控大屏对于建筑安全管理的重要性

随着我国经济社会发展水平的提高,建筑行业飞速发展,但建筑施工作业安全问题一直比较严峻,建筑行业的事故发生频率已高居全国各行业前几位。因此,在建筑施工作业过程中,安全管理是保证施工安全的一个非常重要的因素。

近年来智能化行业的飞速发展,大屏幕监控系统已打破过去“闭路电视系统”的模拟方式结构,实现实时、形象、真实地反映被监视对象的画面,成为人们在现代化管理中进行监视控制的一种极为有效的工具,其应用逐渐普及到各行各业,并在现代建筑中具有独特作用。具体表现为可以提升安全生产信息化管理水平,加强施工现场安全防护管理,实时监测施工现场安全生产措施的落实情况,确保施工全过程处于受控状态,从而可以及时消除安全隐患。

1、大屏幕监控系统应用于施工现场的必要性

在一些建筑工地中,有的施工单位经常为了赶工期或降低成本而忽视了安全生产,留下了安全隐患。为了确保建设工程的施工安全,传统的监督方法效率低下,已经不能适应近年来城市建设力度日益加大的新形势。加强建筑工地的安全监管手段,已是摆在建设安全监督部门面前的首要迫切任务。采用大屏幕监控系统,通过大屏幕实时监管工地施工现场,既减轻了监管人员的工作量,又加强了调控监管力度,提高了工作效率。

2、大屏幕监控系统原理应用于施工安全管理的必然性

通过大屏幕监控系统,施工企业可对本企业安装监控系统的建筑工地实施远程操控和实时查看;工地项目部、项目建设单位、监理单位可操控和使用大屏幕监控设备进行现场实时监管。是对目前安全工作传统管理模式的有益补充。

3、加强大屏幕监控系统的安装技术要求增强安全监管的有效性

通过对施工现场的合理布点,努力提高系统在实施远程监控的实用性、适应性和灵活性,限度地满足安全监督工作的不同需求,实现对施工现场及人员的全方位监视需要,是对监控效果的有效保证。