处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德仪InstaSPIN-FOC技术:没有传感器,也能轻松将马达玩弄于股掌

德仪InstaSPIN-FOC技术:没有传感器,也能轻松将马达玩弄于股掌
来源:EEWORLD 时间:2013-03-22

日前,德州仪器更新了其InstaSPIN 系列解决方案,推出了基于FAST软件编码器算法的 InstaSPIN-FOC 无传感器三相电机控制解决方案。无需传感器,只需几个基本的电机参数,就可轻松并快速地实现对于三项同步或异步电机的控制。实际上,就小编在发布会现场看到的演示实例看来,对电机的识别、调节和控制只需不到5分钟的时间。

它在5分钟内即可掌控你的电机。

InstaSPIN-FOC解决方案通过采用FAST 观察器算法对各种使用条件下的通量、角度、速度和转矩进行可靠、稳健估算,这套FAST软件编码器算法是嵌入在TI 32 位 C2000™ Piccolo™ 微控制器上的只读存储器中的,可帮助电机控制系统设计人员在5分钟甚至更短的时间内识别、调节并通过可变速度及负载全面控制任何类型的三相同步或异步电机,整个过程几乎是全自动的。

“虽然无传感器 FOC 电机技术可带来许多系统优势,但目前市面上的无传感器矢量控制等电机控制算法都要几个星期甚至几个月的时间来调试电机观察器,并且需要依赖很多的电机参数。”TI中国区MCU及无线连接业务开发经理吴健鸿表示,“而InstaSPIN-FOC解决方案采用FAST软件编码器算法,只需要几个简单的基本电机参数,通过电流电压的采集和转速算法,即可轻松实现电机的识别、调节和控制,而整个过程只需不到5分钟的时间。”

此外,InstaSPIN-FOC技术可以支持内建启动模式和不足一个电气周期的观察器角度锁定,避免其它无传感器技术的启动难题。同时,InstaSPIN-FOC技术可在低于 1 Hz(典型值)全转矩稳定状态下保持角度完整性,支持零速逆转和失速状态下的顺利失速恢复。

是时候让高级电机控制从冰山顶部走向平民百姓家了。

现在,无传感器FOC正在走向一个更广阔更贴近生活的市场,运输、HVAC压缩机和风机、洗涤(直接驱动)、制冷压缩机等都将成为其目标应用市场。“这些市场都迫切需求那些无传感器的、能够延长产品使用寿命并降低故障率的同时又不要求高标准专业技术的电机驱动解决方案。” 吴健鸿表示。

InstaSPIN-FOC 现已开始供货,通过可随时投入生产的 90 MHz、32 位浮点 Piccolo F2806xF 微控制器提供。InstaSPIN-FOC 在不久的将来将会运用到其它几款 Piccolo 微控制器中。

Piccolo F2806xF 微控制器