中国,2013年3月19日 —— 横跨多重电子应用领域、的半导体供应商及的有线机顶盒及家庭网关芯片制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出三款全新可支持DOCSIS 3.0标准的线缆调制解调器芯片。
自2012年9月首次发布其DOCSIS 3.0技术后,意法半导体随即推出用于机顶盒或有显示器的网关前端的STiD125 12通道和STiD127 16通道调制解调器芯片,以及STiD128 16通道线缆调制解调器和数据网关(包括有显示器的网关前端)调制解调器芯片。作为市场公认首款可支持DOCSIS 3.0规范的产品,这三款产品提供多达16条下行通道和4条上行通道,上下行数据传输速率分别达到108Mbps和800Mbps。
DOCSIS 3.0为家庭及移动多媒体从传统的MPEG向IP视频传输迁移提供了一个标准框架。极高的数据速率让机顶盒和家庭网关仅需通过一个网络即可传送数据和视频的融合服务,用户可在家中实现同时使用多台联网设备,如智能电视、数字录像机(DVR)、平板电脑、智能手机及游戏机。随着DOCSIS 3.0标准的发布,市场调研机构IMS预测,DOCSIS 设备年销售量将从2012年的3200万台增至2015年的4900多万台。
意法半导体DOCSIS 3.0线缆调制解调器技术采用一颗ARM® Cortex™-A9双核处理器,用于控制路由器、交换机及通话功能。意法半导体的DOCSIS 3.0器件配合其先进的机顶盒芯片(如Orly STiH416),可为付费电视和下一代网络家电所用的网络服务提供安全保护和媒体服务器功能。
意法半导体数字融合事业部副总裁兼统一平台产品部总经理Laurent Remont表示:“这三款产品的快速推出得益于意法半导体在该技术领域多年积累并经市场验证的专有技术,目前意法半导体已售出数千万颗代和第二代DOCSIS芯片。我们是业界家发布16x4通道DOCSIS 3.0技术的半导体公司,新系列产品的数据速率让运营商通过家庭网络能够为多名联网用户提供更先进的服务。”
意法半导体将于2013年季度发布采用23x23 BGA封装的STiD125、STiD127和STiD128的产品开发工具套件(PDK)。
STiD125/127/128的主要特性:
• 多条DOCSIS 3.0高速通道:多达16x4 条数据通道和8条视频通道
• 丰富的接口:全谱调谐器接口,多达3个以太网端口及2个PCI-e(Wi-Fi DBC)端口,200Mb/s 数字视频传输流总线输出
• 增强型互联网电话技术,可支持PacketCable™ 1.5和2.0
• 低功耗、高性能多核ARM处理器,拥有业界功耗与性能表现
意法半导体的数字家庭解决方案将亮相于2013年3月21-23日在北京举行的第21届中国国际电视广播信息网络展览会(CCBN)。意法半导体展台位于中国国际展览中心3号馆3205号。
关于 DOCSIS 3.0:
有线传输数据业务接口规范(DOCSIS)是北美有线电视服务提供商及相关设备供应商所采用的主要线缆调制解调器标准,与该标准相等的EuroDOCSIS标准则被欧洲广泛采用。通过可支持的数据速率,经连续升级的DOCSIS标准让有线电视运营商能够提供视频、语音和数据三网融合服务。
的DOCSIS 3.0标准可支持互联网电视协议(IPTV),让有线电视运营商能够提供视频点播和视频流媒体,具有静态或动态多路广播功能,为用户提供更出色的服务,并可支持下一代互联网协议(IPv6),从而大幅扩展了IP地址空间,可让更多的设备连接至互联网。
通道绑定是该标准的另一项先进特性,这项灵活的技术可提高线缆调制解调器的数据带宽。意法半导体的STi7141 DOCSIS 2.0器件可支持 40Mbps的下行数据速率,而 DOCSIS 3.0技术通过通道绑定可将速率提高至800Mbps,这是一个显著的性能提升,让运营商能够同时为多名家庭用户提供互动多媒体服务和快速上网体验。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。