2011年是科技转型的一年,由平板的热卖、团购的风行,到IPO热潮的重现,说明了这一切。即将来临的2012年,科技将往何处发展,也令不少人期待。Mashable.com创始人皮特?凯什摩尔(PeteCashmore)在CNN发表文章指出,虽然未来一年的科技重点难以预测,但以现在产业的趋势及近半年的走向,有十大科技的革新是2012年特别值得留意的。
一、触摸计算(Touchcomputing)
这种新的输入方式将会在2012年成为主宰。现在,像iPad这类平板已经成为台式机及笔记本的另一种选择。而未来,恐怕触摸输入会取代传统的方式,就像我们已经很少用命令列输入,而用图形接口输入一样。将来,鼠标可能不再需要,被触摸屏代替。
这种征兆很明确。看看Windows8及MacOSXLion,这两套的计算机操作系统,很高程度借用了移动设备的概念。这些新接口本质上采取触摸输入的模式,来取代传统的计算机输入环境。
假以时日,半步的进展终究会变成完整的一步,移动设备操作系统将成为主宰。在2010年底前,这样的转变可能还不会完成,但肯定会更进一步,而计算机鼠标也将愈来愈少见了。
二、社交动作(Socialgestures)
在社交媒体领域,Socialgestures已经成为2012年重要的趋势。举例来说,Facebook在9月推出了“省事分享 (frictionlesssharing)”的功能,你连分享的按钮都不需要按,只要你同意使用相关app,你所听过、读过和看过的内容,就会自动放入 个人档案,和好友分享。
如果你已经在Facebook的newsfeed,看过Spotify或SocialReader这类app,你就了解这样的特性。
这种趋势对社交网络来说会有不小的影响。现在Facebook上已经有8亿个使用者,虽然成长已经趋缓,但一旦分享变得自动化,Facebook上的内容可望成加速度成长。然而,这会是个大问题,使用者会被众多自动分享的信息所掩埋,并怀疑程序会如何使用这些数据。
三、NFC及移动支付
移动支付可望在2012年大放光芒。当然,我们今年已经见到许多移动支付的重大革新,像是Square推出的iPhonedongle,让iPhone变成行动刷卡机,预期2012年则会是NFC的一年。
NFC,也就是所谓的近场通讯(Near Field Communication),可以让你将手机当成信用卡,只要在商店的信用卡机器上感应,消费金额就可自动由账户中扣除。据估计,到2013年,将有五 分之一的手机具有NFC设备。这类设备的竞争对手,包括GoogleWallet、VisaWallet、美国运通卡使用的Serve、及ISIS等移动 支付方式。
四、iPad之外
如果触摸计算机代表未来,iPad无疑是其中的王者,直到2011年底才出现真正有威胁实力的竞争者Kindle Fire。预期2012年,Kindle Fire会卖得比iPad更好,重点就是iPad卖499美元,而Kindle Fire只卖199美元。
不过,价格便宜不是Amazon的优势,这家公司还拥有完整的数字内容商店,覆盖电影、电子书、电视节目及甚它媒体。以平板来说,硬件固然相对重要,但内容取得也有决定性的影响,在Kindle Fire上现在已有不少媒体内容,这就是个吸引点。
为何一个单一的设备可以被看成新的趋势?重点在于,iPad真正够格的竞争者出现,其它内容生产商、发布者及app开发商,都必须适应全新的平 台来改变行动。当然,Kindle Fire用的是Android系统,不过,亚马逊用完全不同的视野来发展,让开发商不能将其当成另一个Android设备,而必须看成新的平台。
五、电视无所不在
别以为你马上可以随时随地,在线观看自己喜爱的电视节目,或是免去有线电视的月费。现在这么想还太早。
有线电视公司的打算是,你可以透过移动设备观看在线电视、影片及电视节目,但前提是必须交纳有线电视费用。DishNetwork、TimeWarner及Comcast都准备提供这类服务。
电视无所不在的情况,从2010年就有许多人这么认为,不过,却仍未实现。而在移动设备愈见普及之下,电视就在手中或许很快就会实现。
六、声音控制
iPhone4S推出,打造了当红的明星Siri,让你可以透过声音控制,发送短信、查找数据,这样的趋势正在开始。
当然,这类技术已经发展多年了,一直无法非常精准。Siri开启了一个新的局面,使我们的生活语言命令变得可以让机器理解。这是率先的尝试,其它的设备预计会跟进。例如,苹果自己就可能会把这类技术用在摇控电视的功能上。
七、体感手势(Spatial gestures)
体感成为新的输入方式,就像微软的Kinect,利用空间的感知做为接口。如此一来,就像《少数派报告》电影描述的,人们只需在空中挥一挥手,就可以控制各类设备。
而且,我们可能得感谢黑客的破解,他们让这项技术兼容更多其它的平台,明年,我们可望见到更多设备使用这种科技。
八、第二屏幕的体验
近来,电视及电影公司的高层,开始提倡“Second-screen experiences”,让你可以从另一个设备,主要是iPad,一起体验电视屏幕的声光效果。重点在于,观看电视的同时,观众也能透过平板或智能手机产生新的互动体验。
迪斯尼已经开始在一些电影,如《狮子王》及《小鹿斑比》,开发这类第二屏幕的app,可以想见,在2012年会有更多的节目提供这样的新式体验。
九、可弯曲屏幕
很多人已经迫不及待想拿着可弯曲的屏幕,借此放大缩小画面,把手机、平板卷起来收好。
诺基亚及三星均已暗示,会在2012年发布可弯曲屏幕的手机。但是,要看到像纸一样轻薄,可以轻松收进口袋里的产品,恐怕还得再等上好几年才行。
十、HTML5
第5代的HTML标准,也就是HTML5,将让开发者可以创造更丰富、更具互动性的应用程序。
目前,开发者为了配合不同的操作系统,必须设计不同的程序,像是专属Android、iOS、Windows Phone,或其它平台的应用程序。HTML5的应用让app可以仅需一次开发,就适用在多种平台上。
近,Adobe坦承Flash在移动设备上的适用性有所不足,让HTML5有机会成为共同标准,而加速其发展。
整体来看,2012年科技趋势的重点,包括互动、触摸及声控,在分享上更为便利,移动设备的应用更加多元,网络应用也将增加。许许多多以前梦想中的科技革新,或许也会在新的一年中陆续推出。