处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Intel或借Medfield夺回移动设备芯片市场

Intel或借Medfield夺回移动设备芯片市场
来源:电子工程世界 时间:2011-12-23

英特尔向媒体展示了Medfield的样品——一款类似iPhone和Android的原型机(腾讯科技配图)

据国外媒体报道,英特尔在把它的处理器推广应用到智能手机和平板电脑等移动设备的过程中遇到了很大的阻力,现在它的芯片终于能在外观尺寸和能效方面满足移动设备的要求了。

英特尔打算在1月份的消费电子产品展(CES)上展出其移动片上系统(SoC),该产品的代码为Medfield。Medfield片上系统参考了基于凌动片上系统的平板电脑和智能手机的设计方案,运行的是谷歌的安卓移动操作系统。

上周,英特尔向媒体展示了Medfield的样品——一款类似iPhone和Android的原型机,它希望可以说服苹果、三星和宏达电等厂商在新一代移动设备中采用Medfield片上系统,而不是ARM的芯片。ARM的芯片目前控制着移动设备芯片市场。

据媒体称,英特尔的新芯片所采用的技术工艺在降低功耗方面向前迈出了重要一步。Medfield只包含在一个硅片上,而以前的凌动片上系统都是包含在若干个硅片上。

此外,Medfield还针对现有的消费者软件平台安卓进行了优化。这些都足以帮助英特尔从ARM手中夺回市场份额。

尽管英特尔实际上早在几年前就预测到移动连网设备将会崛起,并且为这种产品设计了凌动芯片,但是近几年,当各大移动设备厂商纷纷采用ARM芯片设计公司的芯片时,英特尔却是在观察市场。

英特尔没有料到的是,ARM的处理器的功耗比它的x86芯片的功耗低得多,这对小型设备的电池续航时间很重要,因此移动设备厂商们更愿意采用ARM的处理器。ARM芯片的设计师们也能够针对智能手机和平板电脑的软件平台如苹果iOS和谷歌安卓来优化芯片。

从更广泛的意义上来说,英特尔似乎没有意识到移动设备厂商和移动软件开发商正在开发一种与过去的PC架构有很多地方相似但又完全不同的计算架构。ARM的架构对移动设备厂商更有用,因为它与英特尔的架构不同,它不用预装载让它能与以前的Windows PC平台兼容的额外线路。

实际上,英特尔花了很长的时间才意识到移动设备并不仅仅是缩小的PC,它们其实是一种全新的产品。 Medfield的推出是否意味着英特尔终于意识到了这一点呢?正如他们所说的,让我们拭目以待吧。