处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

富士电子使用Cadence+Virtuoso加速并行仿真器将开发时间减少25% 2012-07-18

作为一家的电源管理IC公司, 富士 电子采用了 Cadence 技术检验功耗管理IC与整个系统 【加州圣荷塞,2011年10月5日】全球电子设计创新企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS),今天宣布富士电子公司采...

标签: Virtuoso Cadence 富士 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

e络盟推出两个基于Cortex-M处理器的STM32系列开发套件 2012-07-18

[中国 – 2012年6月12日] 首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟(element14)日前宣布,在欧洲、中东、非洲、中国和美洲推出的基于 ARM Cortex-M3 和 Cortex–M4处理器的 STM32F2xx 和 STM32F4xx 开发套...

标签: 开发套件 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

八大技术控制确保LED显示屏质量 2012-07-18

生产出质量好的 led 显示屏,需在以下几方面做好 技术控制 : 1、防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地...

标签: LED Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

动力锂电池组充电管理电路设计方案 2012-07-19

随着国际原油价格飞涨,各种新型能源的研究成为公众关注的焦点。电能作为动力能源已经在各种车辆上得到广泛应用。锂电池以具有较高的能量质量比和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命较长等优点成为...

标签: 锂电池 充电 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

利用先进MCU的新低功耗模式 2012-07-19

尽管“ 绿色 ”与产品名称结合在一起已成为表示低功耗的公认符号,但低功耗的准确含义却并未被经常表述。 低功耗 MCU 的要求会随着应用以及应用中使用MCU的方式的不同而有所变化。例如,在电池供电的恒温器...

标签: Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

以软启动电路延长电池寿命 2012-07-19

这篇文章探讨一种在许多电池驱动产品中存在的特性。当一个电路首次获得供电时,在建立稳定操作状况期间会出现高尖峰电流。虽然全新或刚充满电的电池可以有可靠且符合预期的性能表现,但如果电池电量不是很满时就不能...

标签: 软启动 电池寿命 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

MCU晶体旁边电容的作用及振荡电路的分析 2012-07-19

绝大多数的 MCU 爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。参考很多书籍,讲解的很少,往往提到多的是起稳定作用,负载电容之类的话,都不是很深入理论的分析。 问...

标签: MCU 单片机 微控制器 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

如何选择恰当的超低静态电流LDO稳压器 2012-07-19

电子应用 设计人员现今面临的一项极重要挑战是将电子系统能耗降至低。为了达到此目的,大多数系统利用不同的低功率模式,帮助降低整体功耗。在利用不同工作模式时,系统供电电流差异极大,低者如休眠模式下仅为数微...

标签: 静态电流 LDO 稳压器 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

研华推出Intel®+7年长供货期和宽温支持WiFi模块 2012-07-20

的嵌入式平台和集成服务提供商研华公司近在工业和企业嵌入式市场中又推出了4款具有7年长供货期的Intel®工业级嵌入式无线模块。 研华 是与Intel合作提供一站式平台集成服务的工控机供应商。 EWM-W137H 是一种...

标签: 研华 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

Intersil推出集成ADC驱动器的40V低噪声精密仪表放大器 2012-07-20

美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 10 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商 Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款新型40V低噪声仪表放大器,这是业内首款集成模/...

标签: Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

总共 10112