处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

飞思卡尔提供新款射频功率晶体管 2012-06-28

为了满足市场对射频功率器件增强耐用性和在广泛的频率范围进行宽带运行的需求,飞思卡尔半导体公司推出了两款功能丰富的器件,旨在为采用LDMOS处理技术制造的射频功率产品提供新级别的线性和耐用性。 新产品包括25 W...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 晶体管

国内IC制造初现完整产业链 2012-06-28

IC制造业在中国越来越成熟,国际巨头开设分厂,本土代工巨头的成长,更有更多的中小公司加入进来,共同繁荣和完善中国的IC制造业。从以下这些晶圆代工企业以及制造设备商中,我们可以管窥到IC制造业在中国的布局与发...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 半导体 小批量芯片代购 芯片 芯片代购

ADI推出业界快直接数字频率合成器 2012-06-29

满足适合无线应用的直接数字频率合成(DDS)技术的要求需要快速跳变和扫描。ADI公司将以前的DDS集成电路(IC)时钟速度提升了三倍以上。ADI公司的AD9914集成了片内高速12-bit DAC,每秒采样速率达3.5千兆(GSPS),AD9915...

标签: DDS ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购

松翰推出低功耗及超强抗干扰32位Cortex-M0微控制器SN32F700系列产品 2012-06-29

单片机领导厂商松翰科技,宣布推出首款32位Cortex™-M0微控制器- SN32F700系列产品,具备超高抗干扰能力及业界低功耗省电特性,内建各种模拟与混合讯号组件、多种高速通讯能力器件,充分满足客户低功耗、高性能的产...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 SN32F700 小批量芯片代购 芯片代购

飞兆半导体全球移动资源中心提供产品测试 2012-06-29

随着移动系统设计周期缩短,能够及时验证产品成功的能力是开发过程中至关重要的步骤。步即正确设计和制造产品有助于缩短上市时间,并提供争取市场份额所需的竞争优势。为了帮助移动产品设计人员取得设计成功,的高性...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 芯片代购 飞兆半导体

ADI推出内置“Blackfin”的10自由度传感器 2012-06-29

  美国亚德诺半导体公司(ADI)2012年6月25日开始销售将10自由度(DoF)MEMS传感器与“Blackfin”处理器集成在单个封装内的器件。其中的MEMS传感器集成了3轴加速度计、3轴角速度计、3轴磁力计及压力计;Blackfin是...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 传感器 小批量芯片代购 芯片代购

Epson新开发电子纸系统单芯片S1D13M01 2012-06-29

全球影像产品及半导体解决方案供货商精工爱普生公司 (简称“Epson”) 已于日前推出新开发的SoC (系统单芯片)。该系统单芯片S1D13M01除了整合MIPS-24Kef CPU核心外,亦内含Epson备受业界认可的多信道电子纸显示控制器...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Mouser代购 S1D13M01 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片代购

恩智浦绿色洗衣机等家电应用全方案,+助力中国厂商设计高效节能产品 2012-07-02

中国上海,2012年7月2日—— 今年6月以来,为促进节能家电等产品的消费,中国财政部、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布“节能产品惠民工程”在高效节能家用电冰箱、洗衣机、热水器的推广实施细则,明确采...

标签: ICKEY IC代购 LCD Mouser代购 半导体 小批量芯片代购

ADI推出业界性能的PLL频率合成器ADF4159 2012-07-02

IMS2012,加拿大蒙特利尔— Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),的高性能信号处理解决方案供应商,近推出业界性能的ADF4159 13 GHz PLL频率合成器。ADF4159实现了突破性的110 MHz鉴频鉴相器工作频率,同...

标签: IC ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购

总共 10112