处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

通用架构下,MCU实现差异化的本质 2012-06-08

在MCU通用内核逐渐受青睐的今天,对于一些公司来说,产品可以借此东风更新换代转入通用平台,与国际大公司同台竞技,角逐新的市场机会。但往往并非总是好事,就如同手机的Android操作系统,大家都在用,就看谁能做得...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 MCU Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片代购

Vishay推出新款高性能小尺寸反射光传感器 2012-06-08

日前,Vishay宣布,推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的 反射光 传感器 --- TCNT2000 。该器件的尺寸为3.4mm x 2.7mm x 1.5mm,探测距离0.2mm~5mm,可用于消费、工业和 计算机 类...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 反射光传感器 小批量芯片 小批量芯片代购

先进半导体工艺SoC设计遭遇架构、设计方法瓶颈 2012-06-08

随着 半导体工艺 越来越先进,55/65nm,40nm甚至28nm工艺都已经逐渐广为采用,在以往SoC设计不曾遇到的问题逐渐浮现;传统的SoC设计方式往往不敷使用,面对新的挑战,往往需要新的架构、设计方法来面对。 ...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 半导体 小批量芯片代购 芯片代购

Alicat行业量程可调比的质量流量计及控制器 2012-06-08

Alicat公司现提供质量流量计和质量流量控制器,此款流量计和控制器拥有高达200:1的业内量程可调比。得益于其宽广的灵敏度范围,原始设备制造商和系统集成商能够在不牺牲性能的情况下节省成本和空间。 Alic...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 控制器 芯片代购

Cadence携手TSMC开发3D+IC设计基础架构 2012-06-11

全球电子设计创新企业Cadence设计系统公司日前宣布其与TSMC在3D IC设计基础架构开发方面的合作。 3D IC需要不同芯片与硅载体的协同设计、分析与验证。TSMC和Cadence的团队来自不同的产品领域,共同合作设计并集成...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 芯片 芯片代购

芯科实验室推出Si890x隔离型ADC 2012-06-11

Silicon Labs推出的Si890x隔离型ADC以有别于其他供应商的方式满足电源监视市场的需求。Si890x系列产品提供比变压器方案更小尺寸、更薄的解决方案。由于Si890x器件集成ADC和隔离功能,可通过独立的串行端口传输功率测...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Si890x 小批量芯片代购 芯片代购

打破传统工艺的不带芯片电子标签 2012-06-11

走进位于大连高新园区创业大厦的睿芯(大连)股份有限公司,工作人员正在电脑前对试验数据进行分析,一种没有芯片的电子标签将打破传统电子标签的加工工艺,并将节约总成本60%至70%。 通过中国海创周这一平台,众多...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 电子 芯片代购

半导体一季度库存扬升+但需求预期增长 2012-06-11

IHS称第1季半导体供应商库存扬升,但需求预期增长,是乐观讯息。 市场讯息分析机构 IHS 5日发布报告,今年第1季期间,晶片供应商的半导体库存量连续第 2 季向上增长,但主因系商家看好需求提高而预先储货,显示...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 半导体 小批量芯片代购 芯片代购

大陆智能化LED照明渗透率低+不足2%(1/2) 2012-06-11

据LED在线   目前市场上的智慧化照明产品主要是通过使用驱动电源的控制功能来达到智慧化效果,技术本身并没有难度。同时,中国市场对LED智慧化照明的需求并不高。有关机构调研资料显示,目前大陆智慧化LED照明的渗...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 LED 小批量芯片代购 芯片代购

大陆智能化LED照明渗透率低+不足2%(2/2) 2012-06-11

一位业内专家表示:“虽然中国已有一批企业在做智慧化照明的研究,但是更多环保的是停留在简单的调光调色,而真正的智慧化应该从控制系统着手。 张隆新把LED照明市场的发展概括为三个阶段,替换传统照明阶段、整...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 LED 小批量芯片代购 芯片代购

总共 10112