处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

凌力尔特公司推出+LTC3787+的+H+级和+MP+级版本 2012-05-25

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3787 的 H 级和 MP 级版本。这款大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器用高效率 N 沟道...

标签: Mouser代购&tag_id=3336">Mouser代购 ICKEY IC代购 同步升压型控制器 小批量芯片代购 芯片代购

无线充电技术渐成熟+WPC+Qi标准触角伸至平板电脑 2012-05-25

随着越来越多的移动设备出现,能为便携式设备解决充电限制困扰的无线充电技术发展也越来越成熟,除了市场针对智能手机开发的无线充电设备外,无线充电联盟(Wireless Power Consortium;WPC)目前正为中功率(5-120W)的...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 无线充电

英特尔:高端低端并进处理器将采用双向发展计划 2012-05-25

英特尔日前发布了其智能手机处理器的发展前景的详尽计划,并承诺将使用技术以保证 移动 设备的低功耗需求。 高端低端并进处理器将采用双向发展计划 周四在加利福尼亚的投资者会议上,英...

标签: IC分销&tag_id=3343">IC分销 Digikey代购 ICKEY Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片 芯片代购

韩国IC设计倚三星目标2015年占有率7.5% 2012-05-25

半导体 为南韩主要出口产品之一,南韩亦已订立半导体出口金额自2012年514亿美元成长至2015年760亿美元目标,将推动其半导体产值自2012年595亿美元成长至2015年800亿美元,且于全球半导体市场占有率上扬至2015年...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 关键字 半导体 小批量芯片代购 芯片代购

简述RFID技术在汽车总装线上的应用情况 2012-05-28

RFID (Radio Frequency IdentificatiON)是一种非接触式的 自动识别技术 ,它利用 射频信号 通过空间耦合,实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别的目的,识别工作无须人工干预,具有很...

标签: IC代购平台&tag_id=3355">IC代购平台 ICKEY Mouser代购 RFID 射频信号 小批量芯片 小批量芯片代购 自动识别技术

NI+RF平台为测试应用所提供的优势 2012-05-28

NI 提供了高速、灵活、精确的 RF 硬件,并搭配功能强大的NI LabVIEW软件 ,以适应 无线通信 领域日新月异的需求,并且贯穿了从设...

标签: ICKEY IC代购 LabVIEW软件 Mouser代购 NI RFID ZigBee 小批量芯片 小批量芯片代购

CompactPCI串行标准:+提高医用电子和工业电子性能 2012-05-28

由于需要处理的实时数据越来越多,许多 嵌入式 设计师从并行结构转向串行点对点结构。 CompactPCI 串行标准 于2011年由PICMG推出后,目前正成为...

标签: AirmaxVS连接器 CompactPCI FCI ICKEY IC代购 Mouser代购 串行标准 小批量芯片 小批量芯片代购

七种你从没想过的LED照明应用 2012-05-28

油电价双涨之后,每个人都拿出帐单仔细研究如何省钱,不少人因而决定改用LED灯泡,其实LED技术的功能并不仅止于节能省电,下面几个LED的应用发明,有的走的是实用路线,有的是化科幻电影为现实,也有的是看了让人超...

标签: ICKEY IC代购 LED应用 LED照明 Mouser代购 太阳能LED 小批量芯片 小批量芯片代购

欧洲拟藉450mm晶圆赢回半导体制造竞争力 2012-05-28

在2012年欧洲产业策略论坛(ISSEurope2012)上, 半导体晶片 、工具和材料厂商们一致认为,450mm晶圆生产将促使欧洲回到与美国和亚洲共同竞争的舞台上,在今后15年内生产出更先进的半导体产品。 ...

标签: 450mm晶圆 ICKEY IC代购 IC设计 Mouser代购 半导体晶片 小批量芯片 小批量芯片代购

芯片性能提升明显+三安下游客户拓展获突破 2012-05-29

三安光电近两年因频繁的再融资,以及业绩中政府补贴这些“水分”而被市场冷落。不过2012年以来,三安光电的交投却趋向活跃,尤其是4月底以来大盘步入调整,LED板块大部分个股也随之横盘整理,但三安光电却逆市上涨逾...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片 芯片代购

总共 10112