处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

Cirrus+Logic第二代数字LED控制器问市 2012-05-17

Cirrus Logic公司宣布推出其第二个数字LED控制器产品系列,采用数字TruDim调光兼容技术的产品将继续推动全球采用LED灯泡。除了实现与全球各类调光器接近100%的兼容性之外,新的CS163X产品系列还提供双通道LED混合双...

标签: CS163X Cirrus Logic Digikey代购 ICKEY IC代购 LED控制器 小批量芯片代购 芯片代购

Linear新款I/Q解调器可改善零中频接收器性能 2012-05-17

凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出超宽带宽直接转换I/Q解调器LTC5584,该器件具卓越的31dBm IIP3和70dBm IIP2线性度。LTC5584提供了同类的解调带宽 (超过530MHz),因而可支持一代的LTE多模式、LTE高...

标签: Digikey代购 I/Q解调器 ICKEY IC代购 LTC5584 Linear 小批量芯片代购 芯片代购

科学家研制出新型仿生眼+有望助失明者重获光明 2012-05-18

据英国媒体5月14日报道,美国加州斯坦福大学的研究人员日前研制出依靠光能驱动的人造仿生眼,有望帮助失明患者重见光明。  据研究人员介绍,这种新型仿生眼实际上是植入视网膜后面的微型芯片,其工作原理和太能能...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 人造仿生眼 小批量芯片代购 芯片代购

蓝牙技术联盟推出蓝牙开发者门户网站 2012-05-18

蓝牙技术联盟(SIG)在温哥华举行的全员大会中推出了蓝牙开发者门户网站(Bluetooth Developer Portal)。这个新的资源将帮助开发者和工程师迅速学习蓝牙设备和应用设计的基础知识,帮助他们开拓运行蓝牙低耗能技术...

标签: DRAM ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片代购 新型智能蓝牙 芯片代购 蓝牙技术联盟

英特尔开始研发7纳米和5纳米制程工艺 2012-05-18

英特尔CEO保罗·欧德宁(Paul Otellini)表示,英特尔已开始对7纳米和5纳米制程技术的研究。此外,英特尔目前计划在美国俄勒冈、亚利桑那和爱尔兰的工厂中部署14纳米制程生产线。欧德宁表示:“我们的研发已非常深入,...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片代购 芯片代购 英特尔

安立使用MD8430A和Signalion+SORBAS演示LTE+Advanced载波聚合 2012-05-18

安立公司宣布MD8430A LTE基站仿真器和Signalion的SORBAS 移动终端模拟器已成功完成了 LTE Advanced载波聚合的互操作性测试 。在2012美国无线通信展CTIA上,安立公司展示了这个测试,表明安立公司拥有世界个实现“全...

标签: ICKEY IC代购 MD8430A Mouser代购 Signalion 安立 小批量芯片代购 芯片代购

飞利浦签订第200份LED灯具许可协议 2012-05-18

荷兰皇家飞利浦电子公司在今天宣布:已经通过其 LED 灯具和光源许可计划签订第200份 LED 灯具许可协议。德国柏曼灯具(Paulmann Light GmbH)因此获得了飞利浦通过该计划提供的 LED 技术和解决方案专利组合。这标志...

标签: ICKEY IC代购 LED Mouser代购 小批量芯片代购 芯片代购 飞利浦

环境光检测优化便携设备显示屏设计 2012-05-21

摘要:在平板电脑、智能电话、笔记本电脑等便携设备中增加一个环境光传感器,针对环境条件优化显示屏的显示效果,有助于延长电池寿命。本文讨论了在便携设备中使用此类传感器的相关问题。 引言在“时时连接”的今天...

标签: IC ICKEY IC代购 Mouser代购 光传感器 小批量芯片代购 美信半导体 芯片代购

“节能之星”EFM32应用方案——电磁流量计 2012-05-21

概述 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量...

标签: EFM32 ICKEY IC代购 MCU Mouser代购 北高智 小批量芯片 小批量芯片代购 电磁流量计

各种白光LED驱动电路不同特性分析 2012-05-21

1996年,日亚化学的中村氏发现蓝光LED之后,白光LED就被视为照明光源发展潜力的组件,因此,有关白光LED性能的改善与商品化应用,立即成为各国研究的焦点。目前,白光LED已经分别应用于公共场所的步道灯、汽车照明、...

标签: ICKEY IC代购 LED驱动 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 白光LED 背光照明

总共 10112