处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

2012年中国联通计划新增2万个WIFI热点 2012-05-11

5月10日消息,在“2012全球移动互联网大会”中国联通副总经理邵广禄在谈到运营商发展移动互联网时表示,2011年,中国联通的网络投资达到1000亿。而在去年底发布的WO+开放平台也有了实质性的进展,为了有效缓解因移动...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 WIFI热点 中国联通 小批量芯片代购 移动互联网 芯片代购

GSA证实目前共有72个商用LTE网络投入使用 2012-05-11

全球移动供应商协会(GSA)日前在其公布的《LTE演进》报告中证实,目前已有319家运营商致力于LTE商用网络部署,或正在进行相关试验、技术测试或研究。该报告涵盖了LTE FDD和LTE TDD两种模式。 在这319家运营商中,目...

标签: Digikey代购 GSA ICKEY IC代购 LTE 全球移动供应商协会 小批量芯片代购 芯片代购

Intel已开始研发7nm、5nm工艺 2012-05-14

Intel CEO Paul Otellini近日对投资者透露,半导体巨头已经开始了7nm、5nm工艺的研发工作,这也是Intel次官方披露后10nm时代的远景规划。他说:“我们的研究和开发是相当深远的,我是说(未来)十年。” 按照路线图,2...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Intel 半导体 小批量芯片代购 芯片代购

高通高管称年底前手机计算速度将达到PC水平 2012-05-14

高通高级副总裁兼印度及南亚区总裁Avneesh Agrawal表示:“我们预计到2012年年底,市场上手机的处理器每个内核的主频速度将达到 2.5GHz。这种处理器将以Krait微架构为基础并且将是我们提供的Snapdragon系列处理器的...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Snapdragon 小批量芯片代购 芯片代购 高通

法国发明防蹭网新招:特种壁纸可屏蔽WiFi 2012-05-14

这种壁纸可以屏蔽WiFi信号,却不影响手机信号。 北京时间5月11日下午消息,法国格勒诺布尔理工学院(Institut Polytechnique de Grenoble)与法国纸业技术中心合作开发了一种壁纸,可以屏蔽WiFi信号,防止信息传播到办...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 WiFi 小批量芯片代购 电磁信号 芯片代购

公用事业2012年将是M2M无线模组市场的营收年 2012-05-14

据IHS iSuppli公司的无线通讯专题报告,2012年包括燃气表、电表与水表等在内的公用事业市场,将是机器对机器(M2M)模组增长快的垂直市场。这些模组可以让设备彼此之间进行无线通讯。今年M2M无线模组的公用事业垂直市...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 M2M无线模组 小批量芯片代购 无线通讯 芯片代购

飞思卡尔推出面向功耗敏感控制的64位四核+QorIQ+P5040+处理器 2012-05-14

飞思卡尔半导体推出两种 64 位多核 QorIQ P5 系列控制平面处理器,每个内核均交付 2.4 GHz 的单线程性能。新的四核 QorIQ P5040 和双核 P5021 产品具有强大的加速器、高速接口和安全特性组合,是针对功耗敏感控制平...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 QorIQ 处理器 小批量芯片代购 芯片代购 飞思卡尔半导体

飞思卡尔发布两款全新QorIQ+P5平面处理器 2012-05-15

飞思卡尔半导体推出两种64位多核QorIQ P5系列控制平面处理器,每个内核均交付2.4 GHz的单线程性能。新的四核QorIQ P5040和双核P5021产品具有强大的加速器、高速接口和安全特性组合,是针对功耗敏感控制平面应用的高...

标签: Digikey代购 Freescale ICKEY IC代购 小批量芯片代购 平面处理器 芯片代购

IR针对家电轻工业应用新推μIPM功率模块 2012-05-15

全球功率半导体和管理方案供应商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列正在申请专利的高集成、超小型μIPM功率模块,适用于高效率家电和轻工业应用,包括制冷压缩机驱动器、加热和水循环泵、...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 IR MOSFET开关 μIPM功率模块 小批量芯片代购 芯片代购

FCI提供更高线性电流密度的PwrBlade+连接器 2012-05-15

FCI,一家连接器和互联系统的制造商宣布推出PwrBlade+ AC/DC电源配流连接器系统。这种新一代的电源连接器关注于要求较高的线性电流密度和低功率损耗的苛刻的电源应用。8个相邻的大功率触点同时通电,以及在应用环境...

标签: Digikey代购 FCI ICKEY IC代购 PwrBlade+ 小批量芯片代购 电源连接器 芯片代购

总共 10112