处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

沛亨新一代降压型转换器AIC2862/63出炉 2012-05-09

电源管理IC大厂沛亨半导体(AIC)近日发表分别为2/3A,23V同步PWM/ PSM轻载高效率降压型转换器——AIC2862/63,提供客户多项设计上的优势。 沛亨此次推出的AIC2862/63轻载高效率可达84%以上,同时也可与低ESR陶瓷电容...

标签: AIC2862 Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 沛亨 芯片代购 降压型转换器

笙科推出新一代射频收发芯片,传输距离可达100米 1970-01-01

笙科电子日前发布适用于传输距离100公尺,数据量2 Mbps,高整合型的2.4GHz无线射频收发芯片。该芯片料号为A7137,A7137除了继承上一代A7125的超高接收灵敏度之外,并利用的CMOS制程将内建的PA功率推到10dBm,解决了...

标签: A7137 Digikey代购 ICKEY IC代购 射频收发芯片 小批量芯片代购 笙科 芯片代购

莱迪思推出可扩展升级的拓扑结构电源管理架构 2012-05-10

莱迪思半导体公司日前宣布一个可扩展的、在系统可升级、星型拓扑结构的电源管理架构,可以用于各种需要多于12个电源电压的电路板。针对屡获殊荣的Platform Manager器件,莱迪思同时提供了两篇新的应用文章,使客户能...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 电源管理架构 芯片代购 莱迪思

Marvell全方位云解决方案点亮“connected+lifestyle” 2012-05-10

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技日前宣布推出端到端的云服务和基础架构平台,助力企业及消费者实现“connected lifestyle”。Marvell是一家能够提供用于支持三种云(私有云、公共云、家庭云)的网络、...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Marvell 小批量芯片代购 数据中心 整合式芯片 芯片代购

Vishay全新四款TrenchFET+MOSFET再刷导通电阻低记录 2012-05-10

日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出其新一代TrenchFET Gen IV系列30V n沟道功率MOSFET器件——SiRA00DP、SiRA02DP、SiRA04DP和SiSA04DN。这四款器件皆采用了新型高密度设计,在4.5V下导通电阻低至1.35mΩ...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Vishay 功率MOSFET 小批量芯片代购 开关电源 芯片代购

Linear提供温度传感器和双通道电压监视器LTC2995 2012-05-10

凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器LTC2995。LTC2995以±1℃的准确度测量远端二极管的温度,并以±2℃ 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 LTC2995 Linear 小批量芯片代购 温度传感器 芯片代购

飞兆发布FOD8320光耦合器,具高绝缘电压和抗噪性能 2012-05-10

太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及马达驱动等大功率工业应用需要能够处理690VAC以上电网电压和高于1000 VDC恒定直流电压的栅极驱动光耦合器。为了达到这个目标,爬电距离和间隙距离至少要达到10mm。同样地,恶劣环...

标签: Digikey代购 FOD8320 Fairchild ICKEY IC代购 光耦合器 小批量芯片代购 芯片代购

Intel智能机芯片计划两年内推14nm芯片 2012-05-11

北京时间5月11日消息,据国外媒体报道,周四在年度投资者日上,英特尔公布了智能手机芯片业务赶超计划。计划的目标是,当智能手机、平板电脑和PC设备不断融合之时,让苹果等大客户继续关注自己。在笔记本电脑和台式...

标签: ARM Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 移动处理器 芯片代购 英特尔 英飞凌

高通和三星将合作研发无线充电技术 2012-05-11

三星电子和高通两家公司在周一表态已经加入A4WP(Alliance for Wireless Power,无线充电联盟),这一举动毫无疑问将加速无线充电技术的研发。该联盟将着重于开发一种可用于智能手机/平板电脑甚至汽车的新无线能量传...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 三星电子 小批量芯片代购 无线充电技术 芯片代购 高通

可削减CPU耗电70%:ARM推big.LITTLE技术 2012-05-11

英国ARM公司为削减智能手机及平板终端等CPU耗电量而推出了“big.LITTLE技术”。该技术可相应于终端的处理负荷,分别使用微架构各异的CPU内核群(群集),从而兼顾低耗电量和高性能。从原理上来说,只要是指令集架构...

标签: ARM CPU耗电量 Digikey代购 ICKEY IC代购 big.LITTLE技术 小批量芯片代购 芯片代购

总共 10112