处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

Vishay发布4款新型D/CRCW+e3厚膜片式电阻的工程设计包 2012-05-07

5月7日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。套件可帮助设计者选择适合其应用的电阻,提供0402、0603、0805和1206...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 工程设计 电阻

低成本永续可再生太阳能电池曝光 2012-05-08

瑞士巴塞尔大学(University of Basel)的研究人员日前表示,他们已经发现一种用开发 永续 的可再生太阳能设备的方法。根据研究人员发表在《Chemical Communications》期刊上的一篇文章显示,这种方法将能开发出...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 可再生太阳能电池 小批量芯片代购 染料敏化太阳能电池 芯片代购

Vishay的TrenchFET+MOSFET再度刷新导通电阻低记录 2012-05-07

5月8日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出其新一代TrenchFET® Gen IV系列30V n沟道功率MOSFET器件---SiRA00DP、SiRA02DP、SiRA04DP和SiSA04DN。这四款器件皆采用了新型高密...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 电阻 芯片代购 记录

新闻评论:NFC终端设备5年内将迅速普及 2012-05-08

国外媒体发表分析文章指出,支持近场通信(Near Field Communication,简称“ NFC ”)技术的 终端设备 在未来五年内将迅速普及。 以下是文章详细内容: 将智能手机当做钱包使用,这种新兴的支...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 NFC Paypal 小批量芯片代购 芯片代购 近场通信

富士通展示新型抗辐射RFID技术+可抗50kGy伽马射线消毒 2012-05-08

5月1日至5月3日的Interphex2012展会上,富士通与其它一些合作公司着重展示了其使用铁电存储器技术(FRAM)的创新RFID解决方案。 “富士通的高性能FRAM技术可用于医疗设备和用品的标记,其数据甚至在伽马射线灭菌过程...

标签: Digikey代购 FRAM技术 ICKEY IC代购 RFID 富士通 小批量芯片代购 芯片代购

电子视网膜有望推广+可帮助失明者获得有效视力 2012-05-08

据新华社报道,英国两名男子因眼疾失明一二十年,植入电子视网膜后重新视物。这种先锋疗法可望在英国推广,在德国等国家开始临床试验。  克里斯-詹姆斯现年54岁,因患色素性视网膜炎,视网膜感光细胞逐渐退化,10...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 电子视网膜 芯片代购

日本研发监控技术+每秒扫描3600万人 2012-05-08

据美国媒体报道,日本日立电气公司近日公布了其的闭路电视监控技术。这款监控技术能够即时存储路人的相貌,还可以每秒扫描3600万张面孔,找出任何一个曾经经过摄像头前的路人。 这项新技术的特点在于其可在短时间内...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 日立电气 芯片代购 闭路电视监控技术

Maxim全新femtocell收发器有效简化无线设计 2012-05-09

Maxim Integrated Products推出支持WCDMA (波段1至6、8至10)和cdma2000 (波段0、1和10)的femtocell收发器MAX2550–MAX2553。 随着智能手机数据处理量和数据传输量的不断增大,对收发信号的基站数量提出了更高要求。...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Maxim femtocell收发器 宏蜂窝基站 小批量芯片代购 芯片代购

NXP新型纯控制器降压LED驱动器即将上市 2012-05-09

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.日前宣布推出SSL2109,该款高效降压控制器面向采用非隔离式拓扑结构的高功率非调光型LED照明应用。SSL2109 LED驱动器IC与外部功率开关一同使用,为100V、120V和230V电源输入电压...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 NXP SSL2109 小批量芯片代购 效降压控制器 芯片代购

美商传威推出HDmobile收发器IC,支持USB、HDMI等接口 2012-05-09

面向快速发展的消费电子和电信市场的半导体解决方案供应商美商传威TranSwitch公司日前宣布推出了HDmobile收发器集成电路(IC)。美商传威的HDmobile IC整合了USB、HDMI和DisplayPort接口,用一根电缆即可提供超高速...

标签: Digikey代购 HDmobile收发器 ICKEY IC代购 TranSwitch 小批量芯片代购 芯片代购 视频接口

总共 10112