处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

德州仪器对OMAP™+处理器进一步扩展移动设备功能 2012-03-08

日前,德州仪器 (TI) 宣布其 OMAP™ 处理器将进一步扩展移动设备功能,为全新应用领域带来无与伦比的处理特性与高性能。在上周于巴塞罗那举行的 2012 年移动世界大会 (MWC) 上,TI展示了基于 OMAP 处理器的创新体验...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 OMAP™ TI 处理器 小批量芯片 小批量芯片代购 德州仪器

显示更清晰芯片更强大的新iPad 2012-03-09

在英国伦敦,当地媒体参与“新iPad”的体验活动。美国苹果公司当日发布第三代iPad,更清晰的显示屏、功能更强的芯片和支持更高速无线网络连接等是这款新发布平板电脑的主要卖点。苹果有关高管当天在旧金山举行的发布...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 新iPad 芯片 芯片代购

意法半导体(ST)传感器大幅提升室内导航精度 2012-03-09

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、世界的消费电子和便携设备MEMS(微机电系统)供应商[1]意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在刚刚结束的巴塞罗那移动通信世界大会上展示了世...

标签: ICKEY IC代购 LBS MEMS Mouser代购 ST SiRFusion 室内导航 小批量芯片 小批量芯片代购

Intel发业界首个整合版万兆网络芯片 2012-03-09

Intel昨日正式发布了型号为X540的以太网控制器。作为业界首个全整合方案万兆网络芯片,X540的单芯方案可进一步节省空间和能耗,可适用于板载及独立网卡。此外,Intel X540还可向下兼容10M/100M/1000M网络。与其他Int...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 网络芯片 芯片代购

IBM开发出光纤芯片样品+传输速度高达1Tbps 2012-03-09

据国外媒体报道,IBM周四宣布,公司研究员已经利用光脉冲技术开发出一款数据传输速度高达1Tbps(相当于每秒下载500部高清电影)的光纤芯片样品。这款芯片名为“Holey Optochip”,是一款并行光纤信号收发器,其中包...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 光纤 小批量芯片代购 芯片 芯片代购

Tensilica处理器应用于LTE/HSPA/3G基带芯片 2012-03-12

Tensilica今日宣布,NTT DOCOMO上周发布的第二代多模LTE/HSPA/3G基带芯片设计采用了多个Tensilica的数据处理器(DPU),包括HiFi音频DSP(数字信号处理器)和ConnX BBE16基带DSP。与已经量产并大规模应用于手机和平...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 Tensilica 基带 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片

赛普拉斯Component+Pack扩展升级+全新外设功能 2012-03-12

近日赛普拉斯半导体公司推出基于PSoC Creator 设计环境 2.0 版的“Component Pack”扩展升级,是在PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列革命性创新的。该升级包括全新的外设功能,可让用户方便地将全新功能应用到现...

标签: Component Pack ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片 赛普拉斯

PMC推出端到端10G-EPON光纤接入系统级芯片 2012-03-12

致力于存储网络、光网络以及移动网络半导体解决方案创新的PMC-Sierra公司宣布推出支持对称模式的端到端10G-EPON光纤接入系统级芯片(SoC)解决方案,继续保持其在光纤到户领域的地位。PMC公司高度集成的PAS9000ONU和...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 光纤接入 小批量芯片 小批量芯片代购 系统级 芯片

半导体元器件零缺陷需求呼声日益高涨 2012-03-12

随着汽车中电子元器件数量的不断增加,必须严格控制现代汽车中半导体元器件的品质以降低每百万零件的缺陷率(DPM),将与电子元器件相关的使用现场退回及担保等问题小化,并减少因电子元器件失效导致的责任问题。业界...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 元器件 半导体 小批量芯片 小批量芯片代购

艾默生推出科里奥利流量计+拓展高准+ELITE®+大流量 2012-03-12

为全世界的客户开发并提供创新的解决方案的艾默生近日推出 16 英寸(400 毫米)过程连接的大口径科里奥利流量计,该流量计拓展了高准 ELITE® 大流量科里奥利仪表系列。这种 ELITE 大流量科里奥利仪表满足了对高...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 传感器 小批量芯片 小批量芯片代购 流量计

总共 10112