处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

28纳米工艺很快应用在NVIDIA+Tegra芯片上 2012-01-31

智能手机的发展离不开芯片厂商的努力,在刚刚结束的CES大展上包括NVIDIA、高通都拿出了自己的处理器,而近日国外媒体称NVIDIA即将在Tegra平台上应用28纳米工艺,产品快今年面世。 28纳米工艺很快应用在NVIDIA Tegra...

标签: 28纳米 Digikey代购 ICKEY IC代购 NVIDIA Tegra芯片 小批量芯片代购 芯片代购

晨星半导体获ARM+Mali图形处理器技术授权 2012-01-31

ARM公司近日宣布,的显示器与数字家庭解决方案半导体供货商晨星半导体(MStar)已获得ARM Mali图形处理器(GPU)技术授权,用于智能电视应用。Mali-400 MP图形处理器不仅已被高度集成在晨星半导体现有产品之中,且已...

标签: ARM ICKEY IC代购 Mouser代购 arm Mali 小批量芯片 小批量芯片代购 晨星

TI推出300MHz至4GHz正交调制器TRF3705 2012-01-31

TRF3705是一款低噪音直接正交调制器,此调制器能够将来自基带或者IF的复杂调制信号转换成RF信号。 TRF3705 是一款高性能、高级线性设备,此设备非常适合将 RF频率上变频至 300 MHz在 300 MHz 频率下,要获得性能,合...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 半导体 小批量芯片代购 芯片 芯片代购 调制器

德州仪器推出无线连接解决方案组合SimpleLink产品系列 2012-01-31

日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗、低成本嵌入式应用推出业界广泛的易用型无线连接解决方案组合— SimpleLink™产品系列,进一步加强TI在无线连接技术领域长达10多年的卓越领导地位。SimpleLink系列包括自成一体的...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 SimpleLink 小批量芯片 小批量芯片代购 德州仪器

华虹NEC推出超高可靠性的嵌入式非挥发性存储器模块 2012-01-31

的纯晶圆代工厂之一,上海华虹NEC电子有限公司(以下简称“华虹NEC”)今天宣布,基于公司成熟的0.13微米SONOS嵌入式存储器工艺平台,已成功地开发出了具有超高可靠性(UHR - Ultra High Reliability)的嵌入式非挥...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 华虹NEC 小批量芯片代购 嵌入式非挥发性存储器模块 芯片代购 超高可靠性

德州仪器推出超低功耗16位微控制器 2012-02-01

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 MSP430F673x/F672x 系列超低功耗 16 位微控制器,可在电能计量和能源监测应用中为开发人员提供更大的灵活性。借助单个可支持实时时钟(RTC) 的备份微控制器、主电源提供的电源管理以及...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 德州仪器

凌力尔特推出超宽带宽直接转换I/Q解调器LTC5585 2012-02-01

2012 年 2 月 1 日 – 凌力尔特公司 (LinearTechnology Corporation) 推出超宽带宽直接转换 I/Q 解调器 LTC5585,该器件具卓越的线性性能 (在 1.95GHz 时,IIP3 = 25.7dBm,IIP2 = 60dBm)。LTC5585 能提供超过 530MH...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片

英飞凌推出面向汽车电子的创新型H-PSOF封装 2012-02-01

2012年1月31日,德国纽必堡讯– 英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出一种创新型封装技术,为纯电动汽车和混合动力汽车等要求苛刻的汽车电子应用带来更大的电流承受能力和更高效率。新推出的TO封装...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 半导体 小批量芯片 小批量芯片代购 英飞凌

TX基带DSP引擎成功地部署于NXP半导体 2012-02-02

NXP在全球智能交通系统现场实验中也使用了TensilicaConnXDSP荷兰EINDHOVEN和美国加州SANTACLARA2012年1月18日讯–Tensilica今日宣布,的车载娱乐系统厂商NXP半导体,已经成功地移植TensilicaConnX基带DSP引擎至其汽...

标签: DSP Digikey代购 ICKEY IC代购 NXP TX基带 小批量芯片代购 芯片代购

整合精确测量与热模拟完美解决IC可靠性挑战 2012-02-01

今天的热分析软件速度很快、很精确且容易使用,但在实际应用中,仍存在着几项主要挑战。特别是针对LED和高整合的IC封装设计,良好的热设计已经成为确保产品品质的关键。 为了因应新一代高整合IC和LED这类元件对可靠...

标签: Graphics IC ICKEY IC代购 Mentor Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 测量 热分析软件

总共 10112