处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

iPad+3于3月发布+四核芯片支持4G网络 2012-01-16

1月16日 来自彭博社的报道称,苹果ipad 3将于3月发布,会采用四核芯片,并支持4G网络。 (配图来自互联网)iPad 3被认为是今后一年中苹果扩大收入的驱动力之一,分析认为支持4G会推动更多的销售。至于此前盛传的苹果...

标签: 4G网络 ICKEY IC代购 Mouser代购 iPad 3 四核芯片 小批量芯片 小批量芯片代购

Fox提供专为GPS应用而设的小外形尺寸+TCXO振荡器 2012-01-16

新型FOX922-GP系列振荡器具有在1.8V至3.3V (误差±5%) 范围内的六种电压选择,大大提高了对任何平台的适用性。这些振荡器在-30°C至+85°C的工作温度范围内具有±0.5ppm的高稳定度,是符合RoHS标准的表面安装(SMD)振...

标签: Digikey代购 Fox GPS ICKEY IC代购 小批量芯片代购 芯片代购

英特尔抢进智能手机市场 2012-01-16

半导体业界巨擘英特尔公司终于进军无线领域了。经过多年的努力,该公司表示,其针对移动装置研发的Medfield新款处理器已获得全球三家主要OEM采用,将搭载于其新款智能手机与平板电脑设计中。 在2012年国际消费电子展...

标签: ICKEY IC代购 Medfield Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 移动处理器 英特尔

2012+CES德州仪器演示OMAP平台四大智能家庭应用 2012-01-16

日前,德州仪器(TI)宣布将广受欢迎的OMAP 4移动处理器的应用扩展至智能家庭领域。在2011年OMAP处理器应用于热门智能手机与平板电脑强劲势头基础上,TI在2012 CES上演示了其OMAP智能多内核处理器在四大智能家庭应用领...

标签: 2012 CES Digikey代购 ICKEY IC代购 OMAP移动处理器 TI 小批量芯片代购 德州仪器 芯片代购

ARM:英特尔移动芯片不足以形成挑战 2012-01-16

ARM CEO Warren East在CES接受媒体采访时,对英特尔凭借低能耗处理器拓展智能手机和平板电脑领域的计划不以为意。 East说:“英特尔势必能够赢得一些智能手机设计,我们将英特尔视为一个重要的竞争对手。但他们能否...

标签: ICKEY IC代购 Medfield Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 移动处理器 英特尔

凌力尔特推出过压保护控制器LT4363 2012-01-17

2012 年 1 月17 日 –凌力尔特公司 (Linear TechnologyCorporation) 推出过压保护控制器LT4363,该器件为高可用性电子系统提供了过压和过流保护。当流过长电感性电源总线的电流突然变化时,就会发生电源电压浪涌。另...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 凌力尔特 小批量芯片 小批量芯片代购

英特尔Android手机亮相CES+2012 2012-01-17

1月11日,在今天开展的CES 2012上,英特尔展示一款基于Android操作系统的智能手机,这也意味着英特尔降低功耗进入手机内核的愿望成为现实。在这款被展示的手机中,搭载着英特尔1.6GHz的凌动处理器,使用XMM6260平台...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 手机 智能 电子

Gen4技术单芯片TrueTouch控制器+实现低有效功耗 2012-01-17

赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前推出一款全新 Gen4 TrueTouch控制器,该产品面向快速发展的平板电脑和超极本市场。全新 CY8CTMA1036 器件具有 65 个感应 I/O,可让 12 英寸的触摸屏实现完美触摸屏性...

标签: Gen4 ICKEY IC代购 Mouser代购 TrueTouch 小批量芯片 小批量芯片代购

RIM平板电脑发力太晚+失去成主流产品时机 2012-01-17

据国外媒体报道,在本周美国拉斯维加斯举行2012年国际消费电子展(CES)中,黑莓手机制造商RIM推出了PlayBookOS2.0操作系统。不过业内人士认为,想要让PlayBook真正具备挑战苹果iPad的实力,RIM不仅仅需要对只对软件...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 RIM 小批量芯片 小批量芯片代购 平板电脑

绿色半导体技术的发展趋势 2012-01-17

绿色电源技术是业界探讨极为广泛的话题。一直以来,很少有电子设计领域会轻率对待功率消耗问题。事实上,大多数设计人员竭力将功耗降至低,使其产品优化。然而,随着“绿色电源”概念伴随“智能电网”一起涌现,我们...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 绿色半导体

总共 10112