处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

CES:博通将发新WiFi芯片+比现有技术快三倍 2012-01-06

1月6日消息,据国外媒体报道,Broadcom(博通)公司日前表示,将在下周举行的国际消费电子展上发布新一代Wi-Fi芯片,将比现有技术快三倍,并符合IEEE 802.11ac标准。 据悉,Broadcom周四提前几天公布了,四款电脑和消...

标签: Broadcom CES Digikey代购 ICKEY IC代购 WiFi芯片 博通 小批量芯片代购 芯片代购

IIC-2012香港至高电子将展出芯唐语音dy9k9方案 2012-01-06

IIC-2012展会上,香港至高电子有限公司(HK A-TOP Electronic Limited)将特别展示芯唐的语音识别产品ISD9160(可用于家用电器,灯光设备等相关产品),该芯片是一款带有语音识别,16位AD,可直接驱动1W扬声器的Cortex-M...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 IIC-2012 小批量芯片代购 至高电子 芯片代购 语音dy9k9方案

IIC-China+2012希格玛将展示集成度、BOM精简的鼠标IC 2012-01-06

希格玛微电子有限公司是全球鼠标主要IC供应商之一。在IIC-China 2012展会上,希格玛将带来全球集成度、BOM精简的鼠标IC,产品的BOM成本全球低。 希格玛其他展出的产品包括:传统和可用于平板电脑的DC/DC开关电源管理...

标签: 2012 ICKEY IC代购 IIC-China Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 希格玛微电子 鼠标IC

英特尔中止25款CPU,为Ivy+Bridge让道 2012-01-06

英特尔近通知硬件合作伙伴称公司将逐步停止25款桌面CPU的生产,为将于今年4月上市的22纳米Ivy Bridge处理器让道。 据该公司的台湾硬件合作伙伴表示。英特尔在第二季度彻底停产前,将减速生产酷睿i5-661/660、酷睿i3-...

标签: ICKEY IC代购 Ivy Bridge Maho Bay Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 英特尔 英特尔CPU

的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子发布业界首款适用于汽车实时应用的40nm工艺嵌入式闪存技术 2012-01-06

的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布开发出业界首款适用于汽车实时应用领域的40nm工艺嵌入式闪存技术。瑞萨电子也将是首先使用上述40nm工艺闪存技术,针对汽车...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 MCU 小批量芯片代购 汽车电子 瑞萨 芯片代购

利用R/C滤波器实现DAC去干扰电路 2012-01-09

在路上似乎到处都有令人讨厌的减速带,在行车道和停车场,随处可见它们的身影。尽管它们的尺寸大小不一,但都一样不讨人喜欢。碰到这些减速带时,您可以选择减速通过以减少对车辆的磨损,也可以退回去,但好的办法是...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 去干扰 小批量芯片 小批量芯片代购 放大器 滤波器

系统设计工程师便携式设备电源设计攻略 2012-01-09

从产品定义规划人员的角度来看,便携式设备两个重要的电源设计指标是连续工作时间和待机时间。那么,对一个负责产品开发的系统设计工程师来讲,从哪些方面入手才能使得这两个指标性能呢?很显然,我们首先应考虑如何...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 便携式设备 小批量芯片代购 播放器 电源 芯片代购

基于1ppm+DAC的精密仪器仪表设计 2012-01-09

为了提高仪器仪表系统的精度,数模转换器的性能已经突破16位,而以前必须采用笨重、昂贵、慢速的Kelvin-Varley分压器才能达到这一性能水平。然而,随着时间的推移,市场和技术不断发展,关于精密数模转换器的定义也...

标签: ADI ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 模数转换器 运算放大器

混合信号测试的开关系统优化 2012-01-09

作者:Dale Cigoy 吉时利公司在研发和生产过程中进行混合信号测量时,通常需要开关系统来实现生产环境中多个器件的自动化测试并加快测试过程。开关系统作为实现测试系统高吞吐能力的一种工具,在对多个器件进行混合...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 开关系统 测试 混合信号 芯片代购

准谐振反激式电源架构及应用 2012-01-09

低成本和高可靠性是离线电源设计中两个重要的目标。准谐振 (Quasi resonant) 设计为设计人员提供了可行的方法,以实现这两个目标。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,从而提高可靠性。此外,更软的开关改善了电源...

标签: ICKEY IC代购 MOSFET Mouser代购 准谐振 反激式电源 小批量芯片 小批量芯片代购

总共 10112