处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

单片机EMC设计需注意的要点 2012-01-04

1.单片机的工作频率1.1单片机的设计应根据客户的需求来选择较低的工作频率首先介绍一下这样做的优点:采用低的晶振和总线频率使得我们可以选择较小的单片机满足时序的要求,这样单片机的工作电流可以变得更低,重要...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 单片机 小批量芯片 小批量芯片代购 工作频率 驱动器

基于TinyOS的CC2420驱动组件的研究 2012-01-04

网络节点是构成无线传感器网络的基本单位,无线传感器网络节点有两种常用体系结构:Atmel AVR处理器+TinyOS[1]和MSP430+TinyOS[2].本文采用 ATmega128L+TinyOS的体系结构。因此,CC2420驱动组件设计应符合TinyOS的硬...

标签: AVR处理器 Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 无线传感器 硬件适配层 芯片代购

保护倒车摄像头的简单电路 2012-01-04

本例中的电路使用一个简单的比较器电路做上电时间的延迟,用于汽车倒车摄像头。汽车制造商通常会用倒车灯电路为倒车观察摄像头供电。在自动档汽车中,当从驻车转到行车状态(或相反)时,档位切换要经过倒车档,此时摄...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 摄像头 比较器

打破调谐范围记录的串联LC储能VCO 2012-01-04

本例提出了一个新颖的振荡器结构。它使用一个串联LC(电感-电容)储能电路,使调谐范围大于采用并联LC方式的电路。这种振荡器结构能够获得宽的频率区间,明显超过好的宽带调谐变容二极管性能。工程师们都认为现有水平...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 振荡器 芯片代购 调谐变容二极管

没有压降的简单反极性保护电路 2012-01-04

通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 二极管 小批量芯片 小批量芯片代购 继电器

德州仪器LightCrafter技术实现非接触3D感测 2012-01-05

名列未来前景技术行列的微机电系统(MEMS)和结构光照明(SLI),正藉由不断的微型化以及增加传统解决方案精确度等过程,在实际应用中消除与MEMS接触的需求,而这些技术进展,将可望彻底改变未来的计量应用。 德州仪器(T...

标签: DLP ICKEY IC代购 LightCrafter技术 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 德州仪器 非接触3D感测

瑞萨移动移动携手SIMIT成立瑞萨物联网联合实验室 2012-01-05

高级蜂窝平台供应商瑞萨移动公司(以下简称“瑞萨移动”)日前正式宣布成立上海微系统与信息技术研究所-瑞萨物联网联合实验室。该实验室由瑞萨移动与中国科学院上海微系统与信息技术研究所(SIMIT)共同创办。 此次合作...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 SIMIT 小批量芯片 小批量芯片代购 瑞萨物联网联合实验室 瑞萨移动

Maxim推出集环境光检测和接近检测于一体的光传感器 2012-01-05

Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出数字式环境光和红外接近检测传感器MAX44000,模拟人眼的环境光检测。该款IC采用公司专有的BiCMOS技术设计,在微型、2mm x 2mm x 0.6mm封装中集成了三个光传感器、两个A...

标签: BiCMOS ICKEY IC代购 MAX44000 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购

医疗设备整合器EDS-MD让简化管理成为可能 2012-01-05

以虚拟技术令几乎任何电子设备或机器都可以与其他应用程序、商业和技术领域专才沟通和分享数据、全球的智能接达方案供货商美国创力网络科技(香港)有限公司 (Lantronix, Inc., 纳斯达克股票代号: LTRX)宣布,在全球推...

标签: EDS-MD ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 电子医疗设备

Mouser扩增LED产品线+全球推广光学元件产品 2012-01-05

半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与全球分销商Mouser Electronics宣布与雷笛克光学股份有限公司达成全球分销协议。这家台湾公司专门制造高品质的大功率LED二次光学元件,是Cree公司、欧司朗(OSRAM)光电半导体...

标签: ICKEY IC代购 LED Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购

总共 10112