处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

我国开发出新型芯片可使机器手脚活动自如 2011-12-28

记者近日从南开大学了解到,由南开大学信息技术科学学院副教授段峰领衔研发的“稳定识别人意图的新一代人机交互式系统”,日前获得首届中国天津技术创业大赛初创类项目一等奖。该系统通过一块贴在皮肤上的微小芯片识...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 芯片代购

MTK明年智能机芯片份额上升至30% 2011-12-28

财讯:手机芯片厂家联发科(MTK)中国区总经理吕向正向《财经日报》透露,今年下半年MTK正式推出3G智能手机解决方案MT6573后,目前占国内智能手机市场份额已超过百分之十。随着1G主频MT6575的芯片在明年初上市,预计...

标签: ICKEY IC代购 MTK Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 智能机

京元电:半导体有三关卡 2011-12-28

因应全球景气混沌不明,京元电(2449)手握百亿银弹对抗低迷的景气;京元电董事长李金恭昨(27)日表示,明年整个半导体产业将面临三道关卡,首要是欧债风暴能远离。曾经历网络泡沬、SARS危机及全球金融风暴的李金恭,以...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 京元电 半导体 小批量芯片代购 芯片代购

科学家鲍哲南成功研发有机半导体 2011-12-28

史丹福大学日前宣布,鲍哲南及研发团队以「群聚」的方式,压缩材料中的分子(Molecules)结构,使其成为像制造半导体的水晶,这可以使电子(Electrons)在这「有机半导体」中更快速移动。史大指出,「有机半导体」因为有...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 有机半导体

英特尔明年推新Atom+重心转嵌入式和服务器 2011-12-28

据台湾《电子时报》报道,据业界知情人士称,英特尔计划在2012年第二季度推出用于网络附加存储和入门级服务器的新的凌动(Atom)处理器产品线。 知情人士指出,新的凌动处理器的代号为“Centerton”,将采用32纳米工...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 芯片代购 英特尔

ADSP-BF592:Blackfin处理器 2011-12-29

ADI公司的A DSP -BF592是低成本Blackfin 处理器 ,具有适用于工业和通用应用的较佳的外设指令,具有高性能的高达400MHz Blackfin处理器,两个16位MAC,两个40位ALU,四个8位视频ALU...

标签: BF592 ICKEY IC代购 Mouser代购 处理器 小批量芯片 小批量芯片代购 评估板

基于ARM系统硬盘接口的使用和文件管理系统 2011-12-29

在“计算机接口技术”教学中,有关硬磁盘接口适配器这一章比较难学,主要涉及到I/O控制层对扇区读写和使用逻辑映射层对数据进行管理问题,内容比较抽象,教师和学生只能凭想象去教与学。笔者在科研中,通过对嵌入式...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 USB 小批量芯片代购 硬盘接口 芯片代购 逻辑映射

如何用微控制器有效降低医疗设备的功耗 2011-12-29

便携式 医疗设备 的设计人员正面临着一些独特的挑战。医疗照护领域对电子产品的审查控管相当严格,尤其在产品设计的寿命、使用周期、还有使用上的稳定性,皆有高规格的要求。此外,电子设备的设计用途,一旦...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 功耗 医疗设备 小批量芯片 小批量芯片代购 微控制器

LED驱动电源详解 2011-12-29

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 LED驱动 小批量芯片代购 散热 电源 芯片代购

传感器 2011-12-29

现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 传感器 小批量芯片 小批量芯片代购 灵敏度 频率响应

总共 10112