处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

国产智能手机渐受青睐+2012本土市场将翻番 2011-12-19

据IHS iSuppli公司的中国研究专题报告,中国手机厂商的2012年智能手机出货量将增长近一倍,超过1亿部。刺激该市场增长的因素包括消费者对智能手机的兴趣增强、电信基础设施改善和价格更加容易承受。 2012年中国手机...

标签: 2012本土手机市场 ICKEY IC代购 Mouser代购 国产智能手机 小批量芯片代购 智能手机市场趋势

凌力尔特公司推出LTC6945高性能6GHz整数N频率合成器 2011-12-20

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 12 月 19 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能 6GHz 整数 N 频率合成器 LTC6945,该器件具卓越的 -226dBc/Hz 归一化闭环带内相位噪声...

标签: ICKEY IC代购 LTC6945 Mouser代购 RF 凌力尔特 小批量芯片 小批量芯片代购 无线设备 频率合成器

意法半导体(ST)携手NDS宣布新一代机顶盒芯片安全技术通过认证 2011-12-20

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商及机顶盒系统级芯片供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出获得新一代数据安全和内容保护技术认证的机顶盒解码器芯片。其中安全技术包...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 ST STB DVB-CSA3 STi7108 VideoGuard 小批量芯片 小批量芯片代购 高清机顶盒解码器芯片

IR全数字功率解决方案助力技嘉三路数字X79主机板 2011-12-20

国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)日前宣布其数字功率解决方案已经开始为全球顶尖主机板与显示卡制造商技嘉的所有全新三路数字X79主机板供电。IR的数字功率解决方案采用基于图形使用者接口(GUI)的VR...

标签: ICKEY IC代购 IR Mouser代购 X79主机板 全数字功率解决方案 小批量芯片 小批量芯片代购

英特尔、美光联合开发出高密度低成本20nm闪存 2011-12-20

英特尔和美光科技( Micron Technology)日前宣布,已开发出128Gb的NAND闪存,新元件采用了针对闪存改良的20nm工艺制程,将high-k金属栅极(HKMG)晶体管包含在内。两家公司声称,他们开发出了全球首款独立型128Gb存储器...

标签: 20nm NAND闪存 Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 美光 芯片代购 英特尔

提高RF_PA效率的技术比较 2011-12-21

在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA 和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 RF_PA 效率 小批量芯片代购 技术比较 芯片代购

TI推出3款业界小的固态硬盘电源管理IC 2011-12-21

2011年12月16日,北京讯德州仪器(TI)(纽约证券交易所代码:TXN)推出新一代微型、单芯片电源管理集成电路(PMIC),该产品可以为固态硬盘(SSD)、混合驱动和其他闪存管理应用的所有电源轨供电。 全新LM10504、LM...

标签: ICKEY IC代购 LM10503 LM10504 LM10506 Mouser代购 PMIC SSD TI 固态硬盘 小批量芯片 小批量芯片代购

TMS+32OF2812与IPM的通用电路设计 2011-12-21

摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真...

标签: 32OF2812 Digikey代购 ICKEY IC代购 TI TMS 小批量芯片代购 德州仪器 智能功率模块 电机变频调速 芯片代购

基于DSP的汽车内噪声主动控制系统的设计 2011-12-21

噪声主动控制基本思想是由德国物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用...

标签: DSP ICKEY IC代购 Mouser代购 TI 小批量芯片 小批量芯片代购 德州仪器 控制系统 汽车电子

DSP和FPGA在汽车电子中的广泛应用 2011-12-21

1 引言20世纪末,全球范围内兴起的信息革命浪潮,为汽车工业的突破性发展提供了千载难逢的机遇,信息技术的广泛应用是解决汽车带来的诸如交通拥挤、交通安全、环境污染、能源枯竭等问题的途径。同时,随着汽车电子技...

标签: DSP Digikey代购 ICKEY IC代购 TI 处理器芯片 小批量芯片代购 德州仪器 汽车电子 芯片代购 集成电路

总共 10112