处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

ADI发布第三代iSensor+MEMS惯性测量单元 2011-12-06

Analog Devices, Inc. (ADI),近正式全面推出第三代iSensor MEMS IMU(惯性测量单元)ADIS16488,这是一款战术级10自由度(DoF)传感器,在单封装中集成一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传...

标签: ADI Digikey代购 FPGA ICKEY IC代购 压力传感器 小批量芯片代购 芯片代购

Vishay钽电容器新增TH4系列,可达175℃高温性能 2011-12-06

日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出在-55℃~+175℃及50%电压降额情况下工作的新系列HI-TMP TANTAMOUNT表面贴装固态模压片式钽电容器——TH4系列。通过AEC-Q200认证的TH4电容器能在远远超过工业标准的高...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 TH4 Vishay 小批量芯片代购 芯片代购 钽电容器

微芯推出针对MCU和DSC的低成本开发工具Microstick+Ⅱ 2011-12-06

的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出支持3.3V 16位和32位PIC单片机(MCU)及28引脚SPDIP封装16位dsPIC 数字信号控制器(DSC)的成本低开...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 Microchip Microstick 小批量芯片代购 开发工具 芯片代购

Aeroflex提供全新SGD数字信号发生器和SVA矢量信号分析仪 2011-12-06

艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:对其极富创新的台式射频(RF)测量仪表S系列实现了一次重要的扩展。艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生...

标签: Aeroflex Digikey代购 ICKEY IC代购 小批量芯片代购 数字信号发生器 芯片代购

罗姆开发出单芯片USB音频解码器 2011-12-06

日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部:日本京都市)近日面向立体声组合音响、收录机、AV接收器等各种音频设备,开发出了可单芯片实现MP3压缩录音、CD-ROM、USB存储器播放的USB音频解码器IC“BU94702AKV”。这一...

标签: Digikey代购 ICKEY IC代购 单芯片 小批量芯片代购 罗姆 芯片代购 解码器

赛威科技新一代单级反激PFC控制器问市 2011-12-07

赛威科技(SiFirst Technology)近期发布了适用于LED照明领域的新一代单级反激PFC控制器系列——SFL320和SFL330,可广泛地应用于住宅及商业LED照明领域。 众所周知,LED照明具有能效高、寿命长和绿色环保等优势,被视...

标签: ICKEY IC代购 Mouser代购 PFC控制器 小批量芯片 小批量芯片代购 赛威科技

IR发布PowIRstage集成式器件新系列IR3553 2011-12-07

全球功率半导体和管理方案供应商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 日前宣布扩充其PowIRstage集成式器件系列,推出专为下一代服务器、消费者及通信系统优化的40A IR3553。 IR3553采用IR先进的硅半导...

标签: ICKEY IC代购 IR MOSFET Mouser代购 PFC控制器 小批量芯片 小批量芯片代购

Emerson推出两款ADN-C系列的DIN导轨安装三相电源 2011-12-07

艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)是艾默生集团的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直全球业者的公司宣布推出两款属于ADN-C系列的小巧型DIN导轨安装三...

标签: ADN-C Emerson ICKEY IC代购 Mouser代购 三相电源 小批量芯片 小批量芯片代购

Atmel新推基于AVR+UC3的新型全面的数字音频平台 2011-12-07

微控制器及触摸解决方案的供应商爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布为消费产品、汽车和工业应用推出全面的数字音频平台。爱特梅尔数字音频平台为音频设备和移动附件的OEM厂商提供了全面的硬件和固件方案,极大地...

标签: AVR Atmel ICKEY IC代购 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 微控制器 数字音频

WSTS将2012年芯片市场成长率预测调降为2.6% 2011-12-07

世界半导体贸易统计组织(WSTS)日前调降了对2012年全球芯片市场成长率的预测值,由原先的7.6%,更新为2.6%;不过该组织将 2013年的芯片市场成长率预测,由原先的5.4%提升为5.8%。WSTS现在预测,全球半导体市场 2011年...

标签: 2012年 ICKEY IC代购 Mouser代购 WSTS 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片市场

总共 10112