处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

概伦电子良率导向设计工具NanoYield即将发售 2011-11-01

概伦电子科技有限公司日前宣布推出其良率导向设计(DFY)平台的新产品NanoYield,该产品以IBM授权的专利技术为基础,旨在通过高效的良率分析和设计优化,提升高端芯片设计的竞争力。 作为概伦电子NanoDesigner电路设...

标签: Digikey代购 ICKEY NanoYield SPICE 小批量芯片代购 概伦电子 芯片代购

ADI发布新型PLL频率合成器,本振达18+GHz 2011-11-01

Analog Devices, Inc. (ADI),的高性能信号处理解决方案供应商和RF IC者,近推出一款 PLL(锁相环)频率合成器ADF41020,它可以用在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分,实现高达18 GHz的本振。ADF41020提供极...

标签: ADF41020 ADI ICKEY Mouser代购 小批量芯片代购 芯片代购 频率合成器

Vishay新增通过JAN认证的n沟道功率MOSFET 2011-11-01

日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布, Vishay Siliconix推出新款n沟道功率MOSFET通过JAN认证的,分别是60V 2N6660JANTX/JANTXV和90V 2N6661JANTX/JANTXV。对于军工、航天和航空应用,这些采用密封TO-205AD(TO-3...

标签: ICKEY Mouser代购 Vishay 功率MOSFET 小批量芯片代购 芯片代购 逻辑电平

ST新推EMI与ESD整合芯片,可支持SD+3.0数据速率 2011-11-01

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新款单片整合EMI滤波与静电放电(ESD)防护两种功能的芯片,为配备SD 3.0超高速(UHS-I)micro-SD卡槽的手机、平板电脑和3G无线...

标签: EMI ESD ICKEY Mouser代购 ST 保护芯片 小批量芯片代购 芯片代购

联发科技新一代802.11n+Wi-Fi芯片MT5931问市 2011-11-01

全球无线通讯及数字媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司(MediaTek, Inc.) 日前宣布推出一代802.11n Wi-Fi单芯片MT5931。联发科技MT5931单芯片支持互联网接入及点对点多媒体分享等功能,将802.11n Wi-Fi MAC、基...

标签: Digikey代购 ICKE MT5931 MTK Wi-Fi芯片 小批量芯片代购 电源 芯片代购

Atmel在AVR+XMEGA系列MCU中集成LCD控制器 2011-11-02

爱特梅尔公司(Atmel Corporation)日前宣布将LCD控制器加入广受欢迎的AVR XMEGA微控制器(MCU)系列器件中。将LCD控制器集成进MCU能够帮助设计人员减低设计复杂性和总体系统成本,同时为智能仪表、家庭自动化、电动工具...

标签: AVR XMEGA Atmel ICKE LCD MCU Mouser代购 小批量芯片代购 芯片代购

Aptina新型MT9P006高清5MP图像传感器开始量产 2011-11-02

为业界备受欢迎的主流高端监控摄像机制造商提供CMOS图像传感器解决方案的供应商Aptina日前宣布推出其新型MT9P006高清5MP图像传感器。这款新型2.2微米、1/2.5英寸光学传感器采用了Aptina A-Pix像素技术,旨在满足注重...

标签: Aptina ICKEY MT9P006 Mouser代购 图像传感器 小批量芯片代购 芯片代购

飞兆推出锂离子电池开关式充电器FAN54013,充电电流达1.45A 2011-11-02

由于便携设备的功率需求变得越来越大,电池容量被迫增大,以提供更长使用时间满足需求。这给设计人员带来了一系列挑战,包括如何缩短这些较大型电池的充电时间,限度减小充电期间的热耗散,以及支持USB-OTG主机功能...

标签: Digikey代购 FAN5401 Fairchild ICK 小批量芯片代购 开关充电器 芯片代购

Intersil新推960H视频解码器,并获海康威视DVR设计选用 2011-11-02

Intersil公司宣布,Intersil Techwell推出4通道960H视频解码器——TW2960。TW2960是支持新960H技术的增强型下一代四通道视频解码器。这项正在申请专利的技术可使模拟视频清晰度达到960行,这与760行的传统视频清晰度...

标签: ICKEY Intersil Mouser代购 TW2960 小批量芯片代购 芯片代购 视频解码器

ARM收购芯片厂商Prolific+向20nm芯片进军 2011-11-02

英国ARM公司宣布正式收购prolific公司,后者是一家专注于IC设计优化软件工具的公司,可以显著缩短芯片设计的时间以及提升芯片的性能。ARM也将借此快速布局20nm相关产品以及更加先进的制程的处理器的开发,提供更高集...

标签: 20nmMouser代购 ARM ICKEY Prolific 小批量芯片代购 收购 芯片代购

总共 10112