处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

ST针对黑匣子推出具快速写入功能的存储器产品 2011-07-11

超快速的页写时间和经市场验证的非易失性存储器技术简化紧急数据存储器设计 中国,2011年7月11日 —— 横跨多重电子应用领域、的半导体供应商及电子设备EEPROM存储器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST...

标签: Digikey代购 EEPROM芯片 半导体 小批量芯片 意法半导体

泛华恒兴推出多通道高速数据测试仿真平台 2011-07-08

北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日推出的业内的多通道高速数据测试仿真平台,从工作模式和技术应用的角度,为数字信号处理带来了革命性的改变。该平台专为从事数字信号信源、通信、信宿、处理等设备测...

标签: Digikey代购 小批量芯片 工程师 数据测试仿真平台 泛华恒兴

艾克赛利支持TMI和BSIM-CMG模型 2011-07-08

艾克赛利(Accelicon), 器件级建模验证以及PDK解决方案的技术,宣布将在其新版本的ModelBuilder Program(MBP)中将支持台积电建模接口(TSMC Modeling Interface, TMI)和伯克利共多栅极晶体管(BSIM-CMG)模型。...

标签: BSIM-CMG Digikey代购 TMI 艾克赛利 芯片代购

XFAB+0.18um高压工艺支持嵌入式闪存方案 2011-07-06

XH018 嵌入式闪存(eFlash) 工艺为高阶系统芯片(SoCs)提供业界性价比的高压整合方案2011年7月5日,德国艾尔福特(Erfurt) –X-FAB Silicon Foundries 在XH018 0.18um高压工艺上增加高可靠性的嵌入式闪存(eFlash)方案。...

标签: Mouser代购 小批量芯片 嵌入式闪存 芯片

日研发10•15模式通用的HCCI发动机 2011-07-03

HCCI(均质充量压燃)发动机曾经备受期待,被誉为“终极省油发动机”。但直到现在,HCCI仍未进入实用。其原因是可以实现HCCI驾驶的“区域”过于狭小。千叶大学的研究小组开发出了“放空增压”方式,在整个10·15模式...

标签: Digikey代购 HCCI 发动机 芯片代购

Vishay推出尺寸极小的新款低压模拟开关 2011-06-30

器件采用节省空间的miniQFN封装,在2.7V下的导通电阻为0.6Ω。宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 29 日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3款新型单极双掷(SPDT)和双路的...

标签: Mouser代购 Vishay 低压模拟开关 芯片代购

Synopsys推出180nm+可重编程非易失性存储器IP 2011-06-29

DesignWareAEON嵌入式非易失性存储器IP可大幅提升无线和模拟SoC设计性能并降低集成风险,现已开始供货 加利福尼亚州山景城,2011年6月28日—的半导体设计、验证和制造软件及知识产权(IP)供应商新思科技有限公司(S...

标签: Digikey代购 NFC NVM Synopsys 存储器 嵌入式 芯片代购

Molex低侧高互连线夹实现稳固电路对板连接 2011-06-28

ClipLok™互连解决方案支持严苛的设计限制条件,能够以较低的总体成本实现功能丰富的应用,为OEM厂商及其客户带来更多价值。(新加坡 – 2011年6月27日) 的互连产品供应商Molex公司目前发布ClipLok™互连线夹,这款机...

标签: Digikey代购 Molex 印制电路 小批量芯片

CAST推出新的视频和图像处理压缩IP核 2011-06-26

的图像缩放器、图形加速器和视频去隔行器IP核扩展了H.264、JPEG和JPEG 2000压缩IP核。伍德克利夫湖,新泽西 - 2011年6月21日 - — 半导体知识产权(IP)供应商CAST公司目前为视频和图像IP核系列产品推出了的图像缩放...

标签: Digikey代 SoC 图像压缩 图形加速器 小批量芯片代购

韩国研究人员利用石墨烯成功研制大容量可挠蓄电池 2011-06-21

据韩联社报道,韩国研究小组利用新材料石墨烯(Graphene),成功研制出了大容量、可挠式(Flexible)的下一代蓄电池。教育科学技术部6日表示,韩国科学技术院(KAIST)的研究小组成功研制了超级电容器(Supercapacit...

标签: Digikey代购 大容量可挠蓄电池 石墨烯 芯片代购 超级电容器

总共 10112