处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

凌力尔特推出同步正向转换器芯片组 2011-08-11

2011年8月10日凌力尔特公司推出 LTC3765 和 LTC3766 同步正向转换器芯片组,该芯片组具备有源箝位复位和 Direct Flux LimitTM,可确保在任何情况下电源变压器都不会饱和。LTC3765 是一款主端智能控制器,当与 LTC376...

标签: ICKEY Linear 存储器 小批量芯片 控制器 芯片 芯片代购 转换器

ST发布全球首款独立Calypso+Revision+3智能卡芯片 2011-08-11

城市交通网络和电子售检票运营商正不断寻求可提高智能卡服务品质的方法,横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布新款可支持版Calypso电子车票...

标签: ICKEY Mouser代购 ST 小批量芯片 微控制器 智能卡芯片 读卡器

精英APU主板再扩张+A55芯片组新品三连击 2011-08-10

为补充整个APU主板的产品线,精英于8月8日发布了三款新品。和之前采用A75芯片组的产品不同的是,这次发布的三款主板均采用简化版A55芯片组,具体为分别为标准ATX尺寸的A55F-A,micro ATX尺寸的A55F-M2和A55F-M3。其...

标签: A55芯片组 APU主板 ATX ICKEY 小批量芯片 小批量芯片代购

AMD副总裁:暂不进军智能手机芯片市场 2011-08-10

据美国IT网站PCworld报道,AMD高级副总裁兼产品部门总经理里克·伯格曼(Rick Bergman)周一表示,该公司暂时不会进军智能手机芯片市场。伯格曼称,智能手机对电池、像素和屏幕空间都有着严格要求,AMD完全可以专注于...

标签: AMD ICKEY 处理器 小批量芯片 小批量芯片代购 手机芯片

高清视频芯片技术发展趋势取得井喷发展 2011-08-09

高清技术发展趋势取得井喷发展随着近两年尤其是2010年高清视频监控产品的应用取得突飞猛进的发展,预计在接下来的1-2年,市场对高清产品的需求将呈现井喷的趋势,需求量的提升一方面会带来更高性能和更多功能的需求...

标签: ICKEY M-JPEG 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片厂商 高清视频

首款芯片感应器检测人体重金属 2011-08-08

由于人类处在食物链的高端,人体内的重金属含量积累相对其他动物较高。对此,美国辛辛那提大学(University of Cincinnati)的研究人员们研发了款可以快速检测人体内重金属锰含量的实验室芯片(lab-on-a-chip)感应...

标签: ICKEY 医疗 小批量芯片 感应器 芯片 芯片代购

AnalogicTech推出集成式单芯片步降转换器及负载开关 2011-08-04

研诺逻辑科技日前宣布推出2.5A输出电流同步DC/DC转换器AAT2138。该产品集成了一个专门设计的精度达+/-10%的限流负载开关,可实现USB外设功率的安全高效调节。AAT2138具备超越USB 3.0标准的功率水平,可为无线调制解...

标签: AnalogicTech DC/DC转换器 ICKEY 小批量芯片代购 负载开关

电阻选型指南:常用电阻特性优缺点比较 2011-08-03

近二十年来,电子工业以惊人的速度发展。新技术的进步在减小设备尺寸的同时,也加大了分立元件制造商开发理想性能器件的压力。 在这些器件中,晶片电阻当前始终保持很高的需求,并且是许多电路的基础构件。它们的空...

标签: ICKEY Mouser代购 厚膜电阻 小批量芯片 线绕电阻 薄膜电阻

Gartner看好的4大通讯芯片厂 2011-08-02

低价智能型手机成为下一波半导体厂商抢攻的新商机,市调机构Gartner (顾能) 研究总监MarkHung 22日表示,低价智能型手机的产值高于一般功能手机,加上数量也一直在成长,将会是带动半导体产业成长的商机所在。MarkHu...

标签: Digikey代购 小批量芯片 智能手机 通讯

TE+CONNECTIVITY推出侧滑式SIM卡连接器以实现侧面插卡 2011-08-01

TE生产的这一款侧滑式SIM卡连接器可以在SIM卡插入方法不当时对SIM卡起到保护作用。使用该款SIM卡连接器时,只有将SIM卡上带缺口的一边向内侧插入到连接器中,才能将SIM卡完全插入,SIM卡才能正常工作。 TE Connectiv...

标签: TE CONNECTIVITY 侧滑式SIM卡连接器 小批量芯片代购 电磁干扰 芯片代购

总共 10112