处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

车载信息娱乐展现多功能需求 2011-08-22

电子技术的快速发展使得传统的车载产品(如车载DVD、车载功放系统等)面临被淘汰的趋势,而基于卫星导航并配备各种控制网络的车载信息娱乐系统展现出了强大的竞争优势。目前,车载信息娱乐系统在技术上已经发展得相当...

标签: GPS ICKEY Mouser代购 信息娱乐 定位 导航 小批量芯片 芯片代购 车载

TE推出高性能0.6毫米中心线高速CHAMP扩展坞系列连接器 2011-08-19

为满足市场对混合输入/输出连接器不断增长的需求,近日TE Connectivity (TE), 原Tyco Electronics,推出了一款0.6毫米中心距高速CHAMP扩展坞系列连接器。本系列连接器专为高密度、低轮廓厚度(3.8毫米)屏蔽应用程...

标签: ICKEY Mouser代购 TE 小批量芯片 电脑 芯片代购 连接器 高速CHAMP

凌科芯安正式发布8位多接口防盗版加密芯片LKT4103 2011-08-18

一、LKT4103多接口加密芯片介绍LKT4103采用增强型8051智能卡内核,芯片内部嵌入凌科芯安公司的LKCOS智能操作系统,用户可以把MCU中程序一部分关键算法函数下载到LKT4103芯片中运行。用户采用标准C语言编写操作代码,...

标签: CPU ICKEY Mouser代购 凌科芯安 小批量芯片 芯片代购 防盗版加密芯片

美国国家半导体推出4至20毫安电流环路单线16位DAC 2011-08-17

低功耗16位精度的Δ-Σ DAC有助于实现单隔离数据传输二零一一年八月十六日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布,推出一款采用单线接口及4至20 mA...

标签: DAC ICKEY Mouser代购 传感器 小批量芯片 美国国家半导体 芯片代购

Spansion+4Gb+NOR闪存为游戏及汽车应用提升用户体验 2011-08-16

Spansion日前发布了业内首款基于65纳米生产技术的单芯片4Gb(千兆比特)NOR闪存产品——4Gb Spansion® GL-S。通过高速读取以及出色的质量保证,协助游戏及汽车应用提供更完美的交互图像、动画及视频服务,从而提...

标签: ICKEY NOR闪存 Spansion 小批量芯片 汽车应用 游戏 芯片代购

恩智浦推出超紧凑型电源管理解决方案 2011-08-16

在2x2 mm无铅封装中同时集成低VCEsat晶体管和Trench MOSFET的二合一产品 中国上海,2011年8月15日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) 今日宣布推出采用DFN2020-6 (SOT1118) 无铅塑料封装的超...

标签: ICKEY 小批量芯片 小批量芯片代购 恩智浦晶体管 电源管理 芯片代购

TMR磁传感器芯片:一秒获取信息10亿次 2011-08-15

近期,公司首席运营官王建国博士每天会有“幸福的烦恼”相伴,“大批量生产还需时日,客户急要产品的电话已接连不断,干着急没办法的头疼事。 ” “我们的TMR磁传感器芯片技术已与发达国家站在同一起跑线上。”王建...

标签: ICKEY Mouser代购 TMR磁传感器芯片 小批量芯片 精确导航 芯片代购

2011年中国LED产业将一派繁荣 2011-08-15

在政府支持下和新应用的带动下,2011年中国LED市场将从去年的47亿美元增长到58亿美元,上升23%。由于更加广泛地用于液晶电视和街道照明,LED已成为中国制造的热门产品,而且是很有吸引力的投资领域。另外,政府对该...

标签: ICKEY Mouser代购 中国LED产业 小批量芯片 芯片代购

雅马哈推出三轴地磁传感器集成电路YAS532 2011-08-12

雅马哈公司(Yamaha Corporation) 已经开发出供智能电话和平板电脑等设备使用的全球尺寸小的*1三轴地磁传感器集成电路。雅马哈将于2011年9月中开始交付样品。即将开始交付样品的YAS532是雅马哈公司连续第三个地磁传感...

标签: ICKEY 三轴地磁传感器 小批量芯片 芯片代购 雅马哈 集成电路

平板电脑支撑NAND闪存需求 2011-08-12

美光NAND解决方案事业部副总裁格伦·霍克(Glen Hawk)周二表示,尽管全球经济存在诸多不确定性,但由于平板电脑和固态硬盘(SSD)厂商对NAND闪存的需求保持强劲,该公司NAND闪存订单量不会受到影响。霍克表示,标普上周...

标签: ICKEY NAND闪存 iPad 小批量芯片 小批量芯片代购 平板电脑 芯片代购

总共 10112