处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

分析预测2014年平板市场将非常艰难 2014-03-28

2013年平板市场表现出强劲的增长趋势,三星和亚马逊利用谷歌的安卓操作系统挑战了苹果并获得了一定的市场份额。在平板操作系统市场里,iOS屈居于安卓名列第二,微软位于第三。有关分析师分析并预测了2014年及之后平...

标签: Digikey Element14 Mouser

LSI加速技术创新峰会首次登陆中国 2014-03-27

华为和百度出席峰会,共同探讨通过创新技术和全新方式,释放大数据的商业价值。 2014年3月26日,北京 – LSI公司(NASDAQ: LSI)今天在北京举行LSI加速技术创新(AIS)亚洲高峰会。这是LSI首次选择在美国之外的地区召...

标签: Master Onlinecomponents Wpi

三市同日增设电子眼 有隐患却能用技术说话 2014-03-27

3月25日,成都市新开14套电子警察抓拍设备,对货运车辆违反禁令标志通行的违法行为以及机动车逆向行驶的违法行为进行抓拍处罚。同日,重庆市1.5万台客运车辆均已实现GPS定位或北斗导航系统安装全覆盖,通过“电子眼...

标签: Digikey Mouser 云汉芯城

IBM联合英伟达发布NVLink 将与PCIe抢市场 2014-03-27

英伟达和IBM今日宣布推出名为NVLink的高速互联。这项新技术将集合到英伟达的未来GPU里,预计2016年将开始引入Pascal GPU架构,同时还有IBM未来版本的强大处理器。公司表示,NVLink使得GPU和CPU可以以现在速度的5-12...

标签: IC采购 元器件交易网 电子元器件采购网

结合分析技术 锂电池性能有望快速提升 2014-03-27

续航里程已成为电动车发展及推广的瓶颈之一,众汽车厂商以及相关配套商在此领域的投入更是不遗余力,除了不同类型电池的尝试外,在控制系统的改进也成为一个突破点。日前,日产汽车公司以及旗下全资子公司——日产分...

标签: ICKey IC采购 芯片采购网

打破PCIe瓶颈 NVIDIA推NVLink核心互连技术 2014-03-26

与 IBM 共同开发提供更快的 CPU-GPU 存取性能,将在 2016 年的 Pascal GPU 提供支持。为了打破 GPU 与 CPU 之间的资料存取瓶颈,NVIDIA 在目前正举行中的 GTC 2014 推出了全新的互联技术 NVLink。NVLink 可以将 GPU-...

标签: Master Onlinecomponents 安富利

Android Wear市场冲击剖析 2014-03-26

Google于2010年推行Google TV,至今成效有限,而后2013年改推35美元的Chromecast则立即出现大卖,以修正的方式切入数位家庭市场。同理,Google于2012年提出Google Glass,至今快2年,Google眼镜的推进相当有限,而今...

标签: Master Onlinecomponents Wpi

触屏技术如何改变了人机互动的面貌 2014-03-25

对操作简便、快捷和直观的交互的需求催生了触屏技术的创新应用。 中国上海,2013年3月24日讯——人机界面解决方案的开发商Synaptics公司(纳斯达克代码:SYNA)公布了其《亚洲人机界面指数》(Asian Human Interface...

标签: Digikey ICKey 云汉芯城

Imagination 与 Unity 携手将光线追踪技术带到实时、互动游戏中 2014-03-25

Unity 5 可为各种游戏设备提供具真实感的图形体验。 2014 年 3 月 24 日 —— Imagination Technologies 和Unity Technologies 共同宣布,两家公司将扩大合作伙伴关系,并已针对 Imagination 突破性的 PowerVR 光线...

标签: Arrow Chip1stop Future

IHS:2013年韩国半导体销售达515.16亿美元 占市场份额达16.2% 2014-03-25

市场研究机构IHS Technology的资料表示,去年韩国半导体在全球的市场份额首次超过日本,跃居第二。据统计,去年韩国企业的半导体销售额达到515.16亿美元,在全球的市场份额达16.2%,超过日本(13.7%)跃居全球第二。这...

标签: IC采购 元器件交易网 分立器件 芯片 芯片采购网

总共 10112