处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

Q2欧元区危机冲击芯片市场 2012-08-29

OFweek 电子工程 网,北京时间8月29日讯 -- 据外电消息报道,二季度,全球半导体销售额同比下降3%,这对总部位于日本和欧洲的芯片供应商来说,无疑是个重磅的坏消息。 根据IHS iSuppli分...

标签: Digikey采购 Mouser采购 Q2 小批量芯片 欧元区危机 电子研发 芯片代购 芯片市场

奇美电子TRUEOLED:采用白光OLED+滤光片技术 2012-08-29

目前市面上的主动有机发光(AMOLED)显示器,采用pentile和SPR(sub-pixel rendering)影像处理,以达到类似高解析度的视觉效果,奇美电子的主动有机发光显示器TRUEOLED,运用白光有机材料搭配彩色滤光片,不需精密的金...

标签: ICkey芯片代购网 元器件搜索平台 元器件芯片代购网 元器件芯片采购网 芯片采购网

不只烂招数 打趴台湾电子业三星有办法 2012-08-29

10年前,有人问到 三星 的挑战时,当时台积电董事长张忠谋只回了一句话:「我不担心」。今年,张忠谋再度回应老问题时却表示,一年前三星还没有进入「雷达区」,但现在已是「很亮的一点」;他强调,三星是可畏的对...

标签: IC代购网 三星 元器件芯片代购网 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 台湾电子业 电子芯片采购

联发科MTK芯片价格飙涨150% 2012-08-29

  “一个官方价格为14-15美元的MT6575芯片插件,现在报价29美元,贸易商手里有货!忍痛买了10k(1万片)。”在微博上,一家手机方案设计公司的工作人员如此吐槽。随着千元智能机的热销,原先“山寨机之父”联发科,如...

标签: Avnet采购 E络盟采购 安富利采购 搜索平台 采购平台

传苹果将推新AirPlay 播放流媒体无需WiFi网络 2012-08-29

 据国外媒体报道,周二有媒体称,苹果会在9月12号的发布会上推出新的AirPlay。新技术将允许用户直接向音响设备或扬声器传输音频信号,而无需WiFi网络。 据消息人士透露,这项被称作“AirPlay Direct”的技术只需任...

标签: Element14采购 E络盟采购 Future采购 国内采购 国外代购

英特尔嵌入式系统智能求变 2012-08-29

到2016年,全球智能系统设备的数量将从目前的230亿台激增至460亿台,行业总体收入将从1.3万亿美元攀升至2.3万亿美元。英特尔对这样一个重大机遇自然不会视而不见。 日前,在接受记者采访时,英特尔智能系统事业部中...

标签: Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 大联大采购

MQTT技术:为物联网而生 2012-08-29

Facebook上周四发布了新版iOS应用,当中采用了一种可能对物联网的未来产生重大影响的技术。这种技术叫做MQTT(Message Queuing Telemetry Transport——消息队列遥测传输),是一项为物联网而设计的消息传递技术,由...

标签: 传感器 元器件芯片代购网 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 电子芯片采购 芯片采购网

LED产业:专业卖场是市场趋势 2012-08-28

当一个产业快速发展后,随之而来的流通渠道也会出现。在家居建材业蓬勃发展并走向成熟阶段,红星美凯龙、居然之家、月星家居等卖场超市也相继诞生,反过来也促进了家居建材业迈向更高的发展阶段。家居建材业如此,家...

标签: ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

FPGA市场大有可为 向更灵活多重IP化系统级芯片发展 2012-08-28

曾有句话这样说到:“当你认为设计完美的时候,不是因为没有什么可以加,而是你不能再去除什么。”这话用在FPGA上是再合适不过了。从简单的逻辑集成到现在集成ARM核、DSP、模拟电路、存储器等无所不包的系统级集成,...

标签: Digkey搜索 国外IC搜索 国外IC采购 电子元器件搜索 电子元器件采购

电子测量仪器及自动测试系统的新概念和新趋势 2012-08-28

前 言 进入21 世纪以来,科学技术的发展已难以用日新月异来描述。新工艺、新材料、新的制造技术催生了新的一代电子元器件,同时也促使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。本文拟从现代电子...

标签: ICkey芯片交易网 ICkey芯片代购网 元器件搜索平台 大联大采购 小批量现货代购 电源 电缆

总共 10112