处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

​电子元件‍设备有哪些比较常用的热分析方法 2021-11-30

电子元件‍设备有哪些比较常用的热分析方法电子元件‍设备常需要进行热分析,之前所使用的分析方法通常为节点热组网格法,主要就是将区域进行分离分隔分析,它可以对网络的中心节点热量进行深度的解读,通过一系列的...

标签: 电子元件设备

​电子元件‍设备的热设计目的是什么 2021-11-30

电子元件‍设备的热设计目的是什么用于消除电子设备内部热量的方法是发热元件与被冷却表面之间具有一个低的温度梯度,冷却方法必须简单、重量轻、可靠、易于维护且成本低。此外它所占的体积应该小,可以是利用密集封...

标签: 电子元件

​电子元件‍筛选系统有哪几个设计重点 2021-11-30

电子元件‍筛选系统有哪几个设计重点在电子元件工业化和机械化设计以及向自动化转型过程当中,各种老化筛选设备承担了重要的作用,老化筛选设备可以在各种封闭和强磁场的环境之下对各种元器件的老化程度进行检验并筛...

标签: 电子元件

​电子元件可信赖的原因是什么 2021-11-30

电子元件可信赖的原因是什么对于注重现代自动化生产的单位来说配置生产系统时对各类元器件的质量也有很高的要求,每一个电子元器件的运行稳定性及尺寸精度都对生产活动的质量和安全有重要影响,技术比较成熟并且注重...

标签: 电子元件

电子元件有哪些热设计知识呢 2021-11-30

电子元件有哪些热设计知识呢热设计除了要保证电子元件自身产生的热量不可过多以外,还有一种要求便是要让电子设备具有一定的冷却措施,即当一个元件遭到破坏冷却系统需要继续保持工作状态,这才是一个完整的集成系统...

标签: 电子元件

​电子元件‍检测技术的目的是什么 2021-11-29

电子元件‍检测技术的目的是什么电子元件‍检测技术是将自动控制技术和计算机等多个学科融合发展而来的复杂技术,对于提升产品质量和保障生产安全等方面都有着至关重要的作用,是现代工业发展和科学进步的关键途径,...

标签: 电子元件检测技术

​电子元件‍检测有哪些转变 2021-11-29

电子元件‍检测有哪些转变在起初阶段电子元件‍的检测需求并不旺盛,这主要是因为人们对于电子设备的期望并不大,除了可以实现基本的选项功能,并且带有销售商承诺的部分功能以外,对于电子设备的使用寿命等并没有过...

标签: 电子元件

​电子元件的热设计包括哪几个项目 2021-11-27

电子元件的热设计包括哪几个项目在电子元器件设计时必须要依照设计目的进行热设计,热设计的过程及其复杂,除了要利用热的传递特性以外还要根据各个电子元件的参数进行设计,既要考虑有效参数又要考虑失效参数,同时...

标签: 电子元件

​电子元件PCB稳态温度场如何求解 2021-11-27

在电子元件的高技术市场竞争中,它的工件机械设计以及集成化设计是其重要的特征,本世纪初各种电子元器件均以尺寸作为驱动力,通过极限的缩小来达到市场竞争的目的,但是现代化的元件要求高度集成和易于使用,那么电...

标签: 电子元件

电子器件网告诉您如何对电子元件进行保养 2021-11-26

电子器件在电子产品中有着非常重要的作用一些电子产品经常出现蓝屏或者容易死机这都与电子器件信息相关很多人都认为电子元器件的使用寿命只与生产的工艺和厂家技术有关但实际上并非如此下面电子器件网就告诉您如何对...

标签: 电子器件

总共 10112