处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

​电子元器件的用途 2022-01-28

电子元器件广泛存在于我们生活中所使用的电子设备上,是电子设备的重要组成部分。但相信大家都会觉得这个词相对陌生,不大清楚元器件在电子设备中扮演着什么样的角色?那么接下来就带领大家一起简单认识一下电子元器...

标签: 电子元器件

​常用电子元器件的采购渠道 2022-01-28

电子元器件是电子产品的基本组成部分,是厂家在投入电子产品生产时需要去进行采购的。所以常用电子元器件的采购问题一直是许多厂家关心的重点,选择一个好的购买渠道固然是重要的一环,那么下面便为大家讲解一下常用...

标签: 电子元器件

​ 常用电子元器件有哪些 2022-01-28

电子元件对于我们来说既熟悉又陌生,其实它普遍存在于我们所使用的电子设备之中。正确认识常用电子元器件的类型及用途,能够有效地帮助我们了解电子产品或设备的原理,尤其是对于从事相关工作的人们来说。那么接下来...

标签: 电子元器件

​电气元器件‍制造有哪些重要的阶段 2022-01-25

电子元器件国产化项目质量验证包含三个层级:电子元器件级、组件级和系统级验证。电子元器件级验证:是指以电子元器件为单元进行性能可靠性的考核、检验、试验等,用来确定电子元器件性能指标是否适合。组件级验证是指...

标签: 电子元器件

​电气元器件项目实施过程是怎样的 2022-01-25

企业在电子元器件国产化项目的实施进程中,不仅需要思考如何通过创新的管理模式让合适的电子元器件能够实现国产化,能够为装备所用,也在探讨实施方案是否具备先进性,是否对整个集团公司的电子元器件国产化落实具有参考...

标签: 电子元器件

​电气元器件‍生产中为什么要质量审核 2022-01-25

建立项目需求信息输入机制质量验证是指为获得产品质量信息所进行的质量审核活动,质量验证是审核产品是否符合有关标准和满足用户需要,同时也是对产品设计方案的检验。但就目前的质量验证依据来看,是由于需求确定阶段...

标签: 电子元器件

​电气元器件‍生产有哪些关键步骤 2022-01-25

通过采用用户需求信息单的方式落实项目需求信息输入的收集汇总工作,使电子元器件国产化项目在立项阶段,承制单位对电子元器件使用方的需求或潜在需求分析得更加完善,一些关键参数和环境适应性需求也以具体指标的形式...

标签: 电子元器件

​如何保证电气元器件‍的质量稳定 2022-01-25

在电气元器件‍研制前期,电子元器件研制单位与使用方应充分沟通。研制过程中,如果可以,使用方应全程参与,及时解研制进度和问题,依据使用经验,推荐设计方案,协助电子元器件研制单位查找并改进缺陷。对国产新研电子元...

标签: 电子元器件

​pcb打样的工艺有哪些 2022-01-25

pcb打样‍可以很好地提高表面组件的密度,比起常规线路板,高层线路板件更加厚实,层数也毕加索,线路和过孔也非常密集,另外其单元的尺寸也很大,戒指层很薄弱,在很多工业性企业中发挥着重要作用,那么pcb打样的工...

标签: pcb打样‍

​安装常用电子元器件‍的时候需要注意哪些事项 2022-01-21

电子元器件在任何现代设备中都是一个海量级别的存在,这种本身就有数种其他零件组成的器件对与设备的正常运行起到了十分重要的作用。如何正确的选购使用这类器件是设备能否正常运行的基础。掌握电子元器件的安装方法...

标签: 电子元器件

总共 10112