处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

​常用电子元器件中的变频器可以实现哪些不同的功能 2022-02-17

近些年常用电子元器件已逐步成为众多企业眼中的新奇产品,它既可用于打造高品质的变频电路,也可用于制作高效的振荡电路。部分高能高效的变频器更是可以满足绝大多数电路的应用需求,现在就变频器可以实现哪些不同的...

标签: 电子元器件

​常用电子元器件有哪些? 2022-02-17

从事电子行业的工程师、技术员、电工们要经常与电子元器件打交道,对于那些刚入门的小白电工或者新手技术员们来说,了解常用电子元器件是十分有必要的,今天我们就跟随业内人士的脚步来了解一些常用的电子元器件干货...

标签: 电子元器件

​采购电气元器件需要注意什么问题 2022-02-17

每一款电气元器件都因为设计的不同,在使用方面也是具备差异性,所以要想买到合适使用的产品则务必要提前做好攻略,列出比较详尽的采购计划,才能在众多的产品中选择出适合自己的一款,一般这种使用普遍的产品在市场...

标签: 电气元器件

​pcb打样厂家详解:高速贴片机是如何确保贴片质量 2022-02-17

众所周知pcb线路板的打样作业需要用到印刷机、高速贴片机以及智能AOI等多类不同的设备。这些高性能的设备可确保pcb线路板从来料到成品打样均拥有可靠的质量,这也是许多企业喜欢优先考虑正规且可靠的打样厂家的重要...

标签: ​pcb打样

​STM贴片加工时应避免出现哪些现象 2022-02-17

STM贴片加工工艺的迅猛发展使得所有的PCB焊接基板均拥有了可靠的质量保证。现今许多的医疗电子设备、机械机动设备以及微型计算机等均是采用这种方式进行加工,它可确保所有产品都能达成降本增效的目的,现在就STM贴...

标签: STM贴片

​pcb打样需要阐明哪些参数信息 2022-02-17

pcb线路板打样是电子批量生产加工产前的小样试做,它需要借助点胶机与高速贴片机的作用将贴片准确地放置于PCB焊盘上。 基本上所有的pcb打样都会经过贴片、点胶以及喷锡镀金等多项不同的操作,现在就pcb线路板打样需...

标签: ​pcb打样

​STM贴片为什么更适宜选择流焊工艺 2022-02-14

STM贴片作为当前流行的表面安装技术,在市场上拥有非常高人气与关注度。像电子电器产品以及电动产品等均包含了STM贴片应用的身影,它可实现产品的集约化与微小化制作,现在就STM贴片为什么更适宜选择流焊工艺作简要...

标签: ​STM贴片

​医疗设备STM贴片需要进行哪些管控 2022-02-14

近些年越来越多的医疗设备加工企业咨询STM贴片代加工厂,与高质量STM贴装作业相关的秘诀。这是因为所有的STM贴片代加工厂都会进行全程跟踪与各项质量管控,现在就医疗设备贴片需要进行哪些管控作简要阐述:1.片状元...

标签: STM贴片

​受到欢迎的pcb打样具有哪些具体步骤 2022-02-14

受到用户欢迎的pcb打样工作是在批量生产前的一次高效试产活动,能够利用自我跟进的生产线布局及操作步骤,来帮助整体的打样工作更有价值效应的体现。也能让参与进去打样活动的团队能够明确制造流程的建设性作用,从...

标签: pcb打样

​常用电子元器件中的谐振器与振荡器的区别主要表现在哪些方 2022-02-14

近些年市场上的常用电子元器件备受推崇与认可,无论是谐振器还是热继电器等电子元器件的应用功能更是被越来越多人所熟知。 这也促使越来越多人开始深入研究谐振器与振荡器的区别,现在就电子元器件中的谐振器与振荡...

标签: 电子元器件

总共 10112