处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

​检测稳压二极管质量的方式有哪些? 2022-03-04

总的来说二极管的种类还是非常多的,同时不同种类的材料工艺以及相关结构也不同,并且在相关的性能指标以及技术指标方面也有所差异,那么检测稳压二极管质量的方式有哪些呢?1,通过阻值测量法检测这种方式主要是测...

标签: 二极管

​我国电气元器件有什么优势? 2022-03-04

由于电气元器件涉及多个产业领域,所以在国民经济发展中具有不可获取的地位,其作用也让人无法忽视。目前我国电子元件行业的整体销售额和企业数量都位居世界前列,为国民经济的发展做出颇为壮观的大贡献。那么为什么...

标签: 电子元器件

​晶体二极管都有哪些不同种类? 2022-03-04

二极管作为一种电子元件在工业生产中受到了广泛的应用,而且相关的市场需求也非常的大,同时不同行业所应用到的二极管的种类也是不同的,而且相差也非常的大,那么接下来将详细讲解晶体二极管都有哪些不同种类?1,...

标签: 二极管

​国产碳化硅二极管有什么优势? 2022-03-04

二极管是一种电子元件,它主要是有着非常不错的导电性能,而且它在工业方面的使用非常广泛,在各类的电子电路中都得到了广泛应用,那么国产碳化硅二极管有什么优势?1,全产业链国有化总的来说碳化硅是一种具有高性...

标签: 二极管

​好的国外电子元器件具有哪些使用特性 2022-02-25

国外电子元器件是在国内市场行情变动当中所出现的一类新型器件产品,能够根据工业场景的变动和设备的零件需求来进行元器件的加工和生产。用户需要了解这类电子元器件的使用特性情况之后,来让后续的工序运转更为合理...

标签: 电子元器件

​pcb打样为什么需要进行X-RAY检测 2022-02-25

pcb线路板打样已逐步成为各网页新鲜热议的话题,它需要借助SPI、AOI以及X-RAY等设备的力量以提升pcb线路板的质量。因为pcb线路板试做的质量将会直接影响着后续批量pcb线路板的质量,现在就pcb打样为什么需要进行X-RA...

标签: ​pcb打样

​STM贴片工艺有哪些特点 2022-02-25

经常使用电子产品并且对电子产品有一定认知的人士应该都知道,在电子产品中可以实现操作功能的主要材料就是内部的印制电路板。在工厂生产过程中可以了解到印制电路板并非直接生产完成的,由于表面需要加上不同的元器...

标签: ​STM贴片

​常用电子元器件的注意事项有哪些? 2022-02-25

在运用的时候其实人们可以发现现在许多的机器当中有很多的零件而这些零件大部分情况下都是常用电子元器件,因为这种元器件的类型种类是较多的所以在运用的过程当中能够体现出许多的功能和作用,而在运用的过程当中其...

标签: 电子元器件

​BOM的子系统类型有哪些 2022-02-25

BOM从广义上说就是便于计算机进行识别而创造的一种技术文件,企业经营的全环节均可以使用物料清单对各个环节进行把关,以求可以获得更加良好的管理和生产效果。而细分来讲物料清单内部多个类型的子系统各自可以独立...

标签: BOM

​如何选择合适的电气元器件 2022-02-25

生活中常见的电气元器件种类比较多,而随着技术的进步很多产品款式和性能也在不断改变,常见的那些元器件可以应用到生活中的很多地方,可能不是这个领域内的人士难以得知相关的产品应用信息,但是其实生活中的很多电...

标签: 电气元器件

总共 10112