处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

​ 电子元器件好的采购者有哪些常备技能? 2022-03-18

随着制造业和电子信息产业的飞速发展,采购是不是像花钱买一样简单? 当然不是!电子元器件是有着很多需要注意的,如果说不太懂的朋友,可以上可靠的电子元器件查询网‍去查询相关知识。好的采购者也要常备基础技能...

标签: 电子元器件

​​STM贴片机出现捡取有误如何进行故障清除? 2022-03-18

STM贴片机在实际生产中有时候会出现贴装头不能捡取电子元件,捡取电子元件的位置是错误的或者在转移环节中电子邮件掉落的情况:这些都属于捡取有误故障,那么STM贴片机出现检取有误如何进行故障清除?1,检查真空吸...

标签: STM贴片

​​怎么挑选靠谱的购买电子元器件网站? 2022-03-08

以前在进行购买活动或者采购活动的时候都是实地的去和当地经销商或者代理商联系,现在随着互联网的发展,购买和采购电子元器件的方式越来越多,渠道也越来越多,通过网站进行购买是一种新兴购买渠道,那么怎么挑选靠...

标签: 电子元器件

​​通过购买电子元器件网站进行采购需要注意什么? 2022-03-08

以前你也如果要进行相关采购需要到处去进行厂家询盘,但是随着互联网的发展,现在企业进行采购那就可以通过购买电子元器件网站进行采购,而且在疫情的影响下,相关的出行受到了一定的限制,这也就使得互联网采购的优...

标签: 电子元器件

​​购买电子元器件网站对行业分销有何积极影响? 2022-03-08

互联网的不断发展不仅为经济发展提供了动力,而且对人们的生活影响也越来越重要,并且相比于传统的分销模式,通过网站互联网进行渠道拓展也成为行业发展趋势,那么购买电子元器件网站对行业分销有何积极影响?1,提...

标签: 电子元器件

​​STM贴片机在加工过程中元器件移位的原因是什么? 2022-03-08

科学技术在不断的发展,人们对于电子产品需求也越来越大,也正是如此STM贴片机得到了广泛的应用,但是这个行业属于高精加工行业,所以出现任何误差都可能会导致设备无法运作产品停止生产,那么STM贴片机在加工过程中...

标签: STM贴片

​通过购买电子元器件网站采购有何优势? 2022-03-08

现在有越来越多的客户需要采购电子元器件,随着互联网的发展,采购渠道越来越多,同时这就意味着采购成本的不同,那么接下来将讲解通过购买电子元器件网站采购有何优势?1,正式分销经销对于客户来说如果通过购买电...

标签: 电子元器件

​STM贴片机的贴片加工技术有什么优点? 2022-03-08

贴片机作为高科技的产品,在生产中得到了广泛应用,同时能够高效高质量的对产品进行加工也是其基本要求,那么STM贴片机的贴片加工技术有什么优点?1,可靠性更强通常来说使用SMT贴片机进行汽配加工大多采用的是片状...

标签: ​STM贴片

​不同种类的二极管有什么样不同用途? 2022-03-04

总的来说二极管在工业中的应用非常广泛,成为一种广泛使用的电子元件,其种类也是不同的,主要是根据产品用途来进行划分,那么不同种类的二极管有什么样不同用途呢?接下来将进行详细讲解。1,稳压型所谓的稳压二极...

标签: 二极管

​与国外电子元器件相比,我国电子元器件有什么优势 2022-03-04

这场让众多行业进入“淡季”的疫情被控制的越来越好,各个地区都开始了复工复产的浪潮,我国的电子行业市场也开始从“冷淡期”回暖。与国外电子元器件市场相比,我国电子元器件发展有许多优势,包括政策、市场、疫情...

标签: 电子元器件

总共 10112