处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

​BOM的管理方式有哪几种 2022-03-28

在制造企业运营的过程中,由于不同部门间对消息的需求不同,因此在部门的运作方式、信息处理形式等方面的内容也会有所差异。在制造企业发展的过程中,使用BOM模板的目的是更好的满足不同部门间的不同需求,以模版的形式...

标签: BOM

​BOM通用化的实现手段有哪几种 2022-03-28

企业要更好的提升BOM体系研发的标准化,促使其各方面业务得到完善。其中涵盖交互界面的设计,控制人员的权限,以及信息安全的标准等等诸多方面的内容。所以在这个过程中系统才能够保证更完善的运行,也能够促使企业内部...

标签: BOM

​BOM数据录入的方式主要有哪几种 2022-03-28

随着经济的发展及人们个性化需求的增长,现代制造型企业之间的竞争日益激烈,企业能否高效应用信息技术来提高生产效率已经成为企业赢得竞争的关键要素之一。产品数据是企业数据的源头,是企业信息管理的基础,而物料清单...

标签: BOM

​国外电子元器件设备朝着哪些方向发展 2022-03-24

信息技术的快速发展对电子产品的集成化、智能化及其可靠性提出越来越高的要求,这也对相应的电子产品制造技术提出更高的要求。表面装配技术就是在这种背景下产生的,它的应用符合电子制造技术的发展方向,元器件设备(如...

标签: 电子元器件

​常用电子元器件的种类有哪些 2022-03-24

通过了解现在市场上的商品,我们发现现在的趋势就是电子设备的占比越来越高,且与我们的生活有着不可分割的联系,其实这样的设备里面需要由多个电子元器件组成,可以说这样的器件就是重要部件,那么常用电子元器件都...

标签: 电子元器件

​国外电子元器件具有哪些特性呢 2022-03-24

表面组装技术已成为现代电子元器件组装过程中的主流,并正在迅速发展。零件越来越小,集成度越来越高,工艺设备越来越先进。在SMT生产过程中,期望电子印刷电路板从印刷工艺开始到焊接工艺结束,其质量处于零缺陷状态。国...

标签: 电子元器件

​国外电子元器件声音信号接收模块如何优化 2022-03-24

密封电子元器件的多余物检测主要通过振动台提供激励振动激活多余物微粒,使其与密封的外壳壁进行碰撞发声;在通过传感器将其接收,经FPCB排线与同轴电缆传输到信号调理电路进行信号的放大与滤波;在通过高速采集卡传输到...

标签: 电子元器件

​如何提升国外电子元器件的信号 2022-03-24

密封电子元件作为重要部件广泛应用于高可靠性的设备和系统中,其冗余性往往对其可靠性构成威胁。现有的剩余检测设备一般采用粒子碰撞检测机制,很多检测系统具有良好的检测相关性。在电子元器件中其信号的能力至关重要...

标签: 电子元器件

​使用维护电气元器件的注意事项有哪些 2022-03-24

其实电气元器件并不是仅仅指固定类型的设备的组成部分,很多小型的机器和仪器中也需要这样的器件组成,且其本身也有若干的零件部分构成的,由于其本身的作用很大,所以必须要很认真的使用,由此就要使用的时候需要注...

标签: 电气元器件

​购买电子元器件网站‍的基本元器件知识介绍 2022-03-22

在互联网时代通过在线商城购买各种生活物资生产原料是比较方便的,特别是对于电子元器件这种类目型号众多的商品来说,通过购买电子元器件网站‍能大大减少我们线下挑选的时间和工作量。当然无论是通过何种途径购买元器...

标签: 电子元器件

总共 10112