处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

​如何采购国外电子元器件‍ 2022-04-24

电子元器件可以说是一个十分巨大的产品类目,它包含了众多的电子元件小型器件仪器等,目前我国能自己生产的的电子元器件种类还是比较齐全的,但是一些特殊型号或者对性能有特殊要求的元器件仍需要从国外进口,那我们...

标签: 电子元器件

​关于电气元器件采购的几点注意事项 2022-04-24

在所有的物资采购中,电气元器件‍的采购一直是一个重点难点,因为元器件的种类繁多至于型号更是数不胜数,挨家挨户的按照清单去备货工作量十分巨大,并且我们是不太可能掌握所有的元器件知识的,所以在采购过程中很...

标签: 电气元器件‍

​STM贴片的优缺点 2022-04-24

或许有很多人仅仅通过名字就判断STM贴片是一张贴片,但事实真是这样吗?当然不是其实它是在PCB基础上进行加工的工艺流程,STM被广泛应用在工业自动化领域,主要应用于电路设计中,其常见的电路印刷复刻电路,SMT贴片...

标签: SMT贴片

​PCB打样前景如何? 2022-04-24

很多人可能对于pcb打样‍不是特别地清楚,因为这属于一个专门性地名词,也只有专有人员才会进行很详细的解读,而且可能也不知道它的前景如何,可以一起去看一看。PCB打样是指印刷电路板在量产前的试制。 主要用于电...

标签: pcb打样‍

​BOM的重要意义 2022-04-24

BOM‍(物料清单)是指完成一个订单需要的物料的清单,这个清单一个很重要的要求是尽可能小的减少物料浪费。BOM这项看似简单的工作需要采购、销售、研发等多部门共同完成并且直接关系大公司的成产产品的质量成本的高...

标签: BOM‍

​优质二极管的特点介绍 2022-04-12

在进行二极管更换的时候,一个质量好的产品会直接决定整体的使用效果和寿命,对于外行人来说,选择的时候会比较茫然,什么样的二极管才是比较好的呢?我们在选择的时候可以根据哪些来进行判断?以下几个方面,一定能...

标签: 二极管

​购买电子元器件网站靠谱吗?应该注意哪些地方? 2022-04-12

随着时代的发展,网络信息、数字化的普及,电子行业在当下发展的非常快速,对于电子元器件的需求量也越来越高,因此网络上出现了很多的购买电子元器件网站。那么我们就会产生一些疑问,这些售卖网站靠谱吗?在选择网...

标签: 电子元器件

​二极管的主要应用途径 2022-04-12

二极管作为半导体器体之一,它在各种电子电路当中有着较大作用,能够按照其特性将电容,电感等原件进行安全连接,构成有着不同作用的新型电路。而工厂也发现了其蕴含的收益潜力,从而进行了研发生产,而它的主要应用...

标签: 二极管

​电子元器件查询网优势分析讲解 2022-04-12

现代人的生活基本已经实现电子化,各种电子产品的增多,也使得电子配件需求越来越大,为了方便人们更快速地找到所需要的电子元器件,于是出现了电子元器件查询网,它的出现很有优势,下面就来具体分析一下,以便让大...

标签: 电子元器件

​国外电子元器件的优势及采购平台选择 2022-04-06

一说起电子元器件,企业家们的首先浮现在脑海的选择大都是国外电子元器件,这是为什么呢?其实不是说国内的品牌不好只是规模较小,或者可以说国内的MRO供应市场还是处在比较分散的状态,因此大家就自然而然的选择国...

标签: 电子元器件

总共 10112