处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

联合通用开发核心技术 上汽自主纵向突围 2014-04-15

    在收购英国罗孚整十年后,上汽集团终于将其持有并消化的核心动力总成技术实现了“对标国际一线水准”。    4月8日,上汽乘用车发布了其与通用汽车联合开发的全新一代全系缸内直喷发动机和双离合变速器,同...

标签: Future Onlinecomponents Wpi

Molex:如何做好连接器市场 2014-04-15

    连接器是电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。    作为全套互连产品供应商,Molex 公...

标签: ICKey 云汉芯城 芯片采购网

消费电子带旺移动存储市场看内存厂商机遇 2014-04-15

手机旺季到 移动存储器供货吃紧    来自台湾供应链的消息,全球智能手机出货即将步入传统旺季,加上国内TD-LTE市场快速崛起,将带动手机出货与规格迅速攀升,在需求端快速成长的牵引下,移动存储器厂商接单畅旺...

标签: Master Onlinecomponents 安富利 芯片

NI进军WLAN/蓝牙量测市场添战力 2014-04-14

    美商国家仪器(NI)挥军无线区域网路(WLAN)与蓝牙(Bluetooth)量测仪器市场战力倍增。美商国家仪器日前正式宣布成为业界首家获得博通(Broadcom)制造测试授权(MTL)协定的厂商,未来透过此协定,将可大幅提高在WLA...

标签: e络盟 大联大 贸泽

家电智能成趋势 模块化或为其注入新活力 2014-04-14

    2014年是智能家电大爆发元年,互联网技术的高速发展,移动终端的爆发式增长,使智能化成为家电行业不可阻挡的趋势。随着模块化电视、手机、机器人等智能化产品的开启,模块化或成智能家电存在新方式。  家...

标签: Master Onlinecomponents 安富利

即时医疗技术将在未来十年改变消费医疗市场 2014-04-10

    Lux Research表示,医疗的消费化步伐因疾病应用的不同而不同,同时需明确展示节省成本的潜力。    上海, 2014年4月9日 - 亚太商讯 - 通过即时医疗 (POC) 技术的支持,医疗行业正进入以患者(消费者)为主...

标签: Digikey ICKey 云汉芯城

乐视发布4K电视X50 Air:完成4K产业链布局 2014-04-10

  乐视宣布打造全球首个垂直整合的4K生态系统——Le4K  4月9日下午消息,乐视TV在京正式发布50英寸4K超级电视X50 Air,并宣布打造全球首个垂直整合的4K生态系统——Le4K,通过由4K内容、应用、4K云平台、4K屏幕、4...

标签: Avnet 大联大 富昌

半导体材料市场去年衰退 总营收减3% 2014-04-10

    SEMI Material Market Data Subscription (MMDS)研究报告指出,在全球半导体总营收成长5%的状况下,2013年全球半导体材料市场总营收为435亿美元,相较2012年减少3%。    由市场区隔来看,晶圆制造以及封...

标签: Digikey Mouser 云汉芯城

DP、Driver、Touch技术三合一产业整并鸣枪起跑 2014-04-10

        随着DP(Display Port)规格已慢慢将讯号传输速度及频宽不断加快且加大,LCD驱动IC、DP、触控IC的技术整合趋势也慢慢浮现。   从瑞萨(Renesas)旗下LCD驱动IC部门瑞力(Renesas SP;RSP)想出售一案,跳...

标签: Arrow Avnet Chip1stop 芯片

车头大灯的LED技术革命,爱矩阵更爱极光! 2014-04-10

    2008年,奥迪为R8跑车配置了全LED大灯,尚属业界首例。它们不仅比卤素和氙气大灯更亮一些,而且能效更高。不过,这项技术现在已经不是什么新鲜玩意儿了,如今B级轿车也能赶上LED的时髦了。矩阵LED照明技术 ...

标签: IC采购 二极管 元器件交易网 电子元器件采购网

总共 10112