处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

兼并重组:中国集成电路业发展的必然趋势 2014-07-16

    2013年7月和11月,展讯通信和锐迪科被清华紫光分别以17.8亿美元和9亿美元收购;2013年12月,同方国芯以定向增发方式实现对深圳国微电子的合并;2014年2月,长电科技与中芯国际共同出资组建12英寸bumping封装...

标签: Avnet 大联大 富昌 芯片

苹果与电力技术公司合作 未来设备将集成燃料电池? 2014-07-15

OFweek 电子工程 网讯,来自英国每日邮报的消息称,苹果正在与电力技术公司 Intelligent Energy 合作,苹果希望未来几年内在设备中集成燃料电池。每日邮报的消息来自于美国,不过准确性不一定。燃料电池...

标签: Digikey ICKey 云汉芯城

英雄迟暮?微软全球设备市场总份额降至14% 2014-07-15

微软OS在PC市场的份额仍高达90%,但从总设备市场来言,微软份额只有14%。 微软首席运营官(COO)凯文特纳(Kevin Turner)周二在华盛顿承认,目前搭载微软操作系统的设备在全球市场中仅占一小部分。 特纳当...

标签: Chip1stop Future Wpi

微软COO特纳:要在智能设备市场发起挑战 2014-07-15

  北京时间7月15日凌晨消息,2014年微软(42.14, 0.05, 0.12%)全球合作伙伴大会今天在美国华盛顿开幕,微软首席运营官凯文•特纳(Kevin Turner)在会上表示,目前搭载微软操作系统的设备在全球的市场份额仅为14%,微...

标签: Chip1stop Future Wpi

汽车电子方兴未艾 概念股笑傲市场 2014-07-15

(作者:谢长艳) 新能源汽车大发展,除了带动二级市场的新能源车和充电桩的热炒外,细分领域 汽车电子 也被资金围猎,相关概念股早就把大盘远远甩在身后。东风科技、法拉电子、宁波华翔、江海股份...

标签: ICKey 云汉芯城 芯片采购网 薄膜电容器

4K影音的商机:高通/矽映电子齐攻60GHz技术 2014-07-15

  高通(Qualcomm)与矽映电子(Silicon Image)正加紧展开60GHz无线技术方案布局。瞄准电视与行动运算装置传输4K×2K影音已势不可当,高通和矽映电子在分别购并60GHz无线芯片组开发商Wilocity及SiBEAM后,近期正紧锣...

标签: Avnet 大联大 富昌 芯片

真体验or噱头? 下半年或普及的手机技术盘点 (1) 2014-07-15

  今年以来有许多很有潜力的新技术出现在了各大厂家的旗舰手机中,而这些技术在今年下半年的新机潮中可能会逐渐普及化,科技行业的发展就是这么快。这不仅是因为厂家需要这些新技术来提升自己的新机价值,也是因为...

标签: Digikey Mouser 二极管 云汉芯城

海信副总裁王志浩:电视产业将现五大趋势 2014-07-15

    电视产业未来将走向何方?在日前举办的智能电视未来与思考媒体见面会上,海信集团副总裁王志浩表示,电视产业将向智能家居产业方向发展。    “目前,智能家居还没有明确的盈利模式,存在消费者缺失、产业...

标签: Arrow Avnet 富昌 芯片

电动汽车市场剑走偏锋? 2014-07-14

(作者:丁华杰) 国家很喜欢电动车,这也促生了近期诸多的纯电动汽车利好消息,包括前两日公布的纯电动汽车免除购置税、以及前几日北京拟将打造上万个充电桩的消息,之所以如此不遗余力去支持,是因为我们有...

标签: Avnet 大联大 富昌

“情景感知”:下一个智能科技新趋势 2014-07-14

你是否已经受够了长时间盯着智能手机去做一些琐事:下载各种类型的应用软件,然后在合适时机打开它们。苹果Siri和谷歌Google Now可能知道你想要什么,但是它们却不知道你在哪,或者你现在正在干嘛。这就是“情景感知...

标签: Arrow Avnet 富昌

总共 10112