处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

英特尔酷睿M企图把ARM赶出高端市场 2014-09-18

    与Haswell相比,英特尔的酷睿M芯片尺寸小约50%,厚度减少30%,能耗降低60%,电池续航时间将得到进一步延长。更重要的是,酷睿M芯片不要求风扇,使得厂商可以设计出厚度仅为7.2毫米的平板电脑、变形本和超极本...

标签: Digikey ICKey 云汉芯城 芯片

全球半导体技术发展路线图 2014-09-18

简介:综观未来7-15年(到2020年以后)设备和系统的发展,基于全新原理的设备将支持全新的架构。例如,自旋波设备(spin wave device, SWD)是一种磁逻辑器件,利用集体旋转振荡(自旋波)进行信息传输和处理。自旋...

标签: Master Onlinecomponents 安富利 晶体管 芯片

DDR4、NAND Flash存储器芯片发展趋势 2014-09-18

   DDR4以前瞻性的高传输速率、低功耗与更大记忆容量,在2014年下半将导入英特尔工作站/服务器以及高阶桌上型计算机平台,并与LP-DDR3存储器将同时存在一段时间;至于NAND Flash快闪存储器也跨入1x纳米制程,MLC...

标签: Digikey ICKey 云汉芯城 芯片

高频外围与射频讯号量测认证技术与市场趋势 2014-09-18

    行动运算平台架构上,无论是内部汇流排到对外外围接口规格,以至于Wi-Fi/移动通信等无线射频规格,仍不断的提升并且迈向破GHz的超高频讯号化发展,对IC设计、PCB、连接器、缆线到量测仪器供应商,以及终端产...

标签: e络盟 大联大 芯片 贸泽

MCU主宰低功耗市场 各界竞相角逐物联网市场 2014-09-17

   微控制器(MCU)采用省电、可长达数年、弹性的硬体架构,并以低功耗、执行效率高的功能诉求,进军各种电器与电子产品的市场,并可应用在各行业领域,并至今累计数亿颗销售量。因应近年来穿戴式装置与物联网的兴...

标签: Arrow Chip1stop Future

日立开发可在夜间清晰拍摄车牌的摄像技术 2014-09-17

    日立制作所2014年9月11日宣布,开发出了可在强烈光反射会导致部分影像泛白的环境下瞬间无抖动补偿泛白现象的摄像处理技术。该技术主要用于监控摄像头及车载摄像头等多种摄像头,目前已作为监控摄像头模块的一...

标签: e络盟 大联大 贸泽

SD卡大小的随身气象站:能准确预测未来天气 2014-09-17

    明明天气预报说要下雨,结果却是阳光明媚;明明说有台风来袭,结果却是天气晴朗。这样的状况相信大家已经见怪不怪了,但不准确的天气预报确实会给人们带来影响。尤其是外出进行冲浪、爬山等运动时,人们尤其...

标签: ICKey IC采购 芯片采购网

未来5年可穿戴进入普及期 移动医疗市场规模将达120亿 2014-09-17

    苹果公司在其2014年秋季新品发布会正式推出4年以来真正意义上的首款新品—可穿戴智能设备Watch。这款可以记录心跳、测量热量消耗、锻炼时间和距离等的新产品,在苹果CEO库克看来,是“一种全新而亲密的通过手...

标签: Master Onlinecomponents 安富利

ADI医疗电子:全方位创新,紧随技术发展 2014-09-17

    也许你知道ADI是医疗领域主要芯片供应商,但你也许并不知道,ADI在医疗保健市场的覆盖程度到底有多强大。从医疗影像(CT、超声、X光等)到体征信号检测(监护仪、心电图、血氧、心率等),从医疗仪表(生化分...

标签: Digikey Element14 Mouser 二极管 芯片

新一代智能穿戴 人机交互技术成核心应用 2014-09-17

    一年一度的“百度世界”大会9月3日即将召开,据36氪报道,百度内部人士近日确认,百度智能可穿戴设备BaiduEye可能在大会上正式发布。随着可穿戴设备BaiduEye的面世,各类智能眼镜的商用化进程有望大幅加快。 ...

标签: Master Onlinecomponents 安富利 芯片

总共 10112