处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

Microscan推出图像锁(Image Lock) 定技术 2014-12-04

Microscan,的条形码,机器视觉,和照明解决方案,介绍了图像锁(Image Lock) 技术在其的手持条码阅读器,这HS-41X和HS-51X。图像锁是在保证图像条码阅读的读者的相机拍摄的照片是由用户或软件不只有商业上可用的功能...

标签: Arrow Avnet 富昌

价格战或摧毁杂牌空调:产业技术再升级 2014-12-04

    新年将近,第二轮空调价格战愈发激烈,格力空调宣布推出“公益活动”,相关产品可以再次减价1000元。据此,专业人士预计明年空调业竞争更为惨烈。空调价格战的结果能收获什么样的战利品呢?  战火遽起,真...

标签: IC交易网 元器件交易网 电子元器件采购网

为中国而改变 丰田汽车的技术新举措 2014-12-04

丰田在中国消费者心目中,一直都是日系车的代表品牌。中庸、轻巧,同时也不乏可靠性。在大多数中国消费者看来,丰田生产的汽车再普通不过了,像卡罗拉、威驰、RAV4以及凯美瑞等等车型颇受欢迎,几乎随处可见,而这些...

标签: ICKey IC采购 芯片采购网

即将颠覆全球经济的12项技术 2014-12-04

麦肯锡发布了一项报告,里面研究了技术对未来经济的影响程度。研究的对象是一些正在取得飞速发展、具有宽泛影响,且对经济影响显着的技术。十年后,哪些颠覆性技术拥有影响经济的巨大潜力?,综合梳理如下。1、移动...

标签: e络盟 大联大 贸泽

2020年全球生物传感器市场将达到225亿美元 2014-12-04

    生物传感器(biosensor)是对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。生物传感器是由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)与适当的理化...

标签: ICKey 云汉芯城 热敏电阻 芯片采购网

全球半导体市场前景大好 微芯片销售回升 2014-12-04

    12月4日消息 据路透社报道,今年对智能手机和汽车电子设备的强大需求促进了半导体行业的发展,据全球产业协会一名发言人表示,2013年半导体行业的发展已经超出预期。今年10月美国微芯科技公司对未来行业不景...

标签: 大联大 富昌 芯片 贸泽

乔布斯的隐形成就: 对IPS显示屏技术的提升 2014-12-03

     很多人都了解乔布斯创新和成功的产品,包括 Apple II,Macintosh,和图形用户界面的操作系统,OS X,iPod,iPhone 和 iPad。但他有一个成就是不经常被提起的,就是对 IPS 显示屏技术的提升。   在 iPhone...

标签: Master Onlinecomponents 安富利

2015年全球健康和生命科学的七大趋势 2014-12-03

    目前,在竞争激烈的全球健康科学,尤其是生命科学领域里,正在发生重大的转变。随着2015年的临近,健康领域里的们必须了解在他们周围发生的趋势和变化,不只是在美国,还包括其他国家的市场、城市和服务领域...

标签: e络盟 大联大 贸泽

物联网时代的MCU商机与发展趋势 2014-12-03

    MCU(MicroControllerUnit)中文名微控制单元,又称单片微型计算机,是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的...

标签: Future Onlinecomponents Wpi 芯片

“网络身份证”技术已成熟 eID相关标准已送审 2014-12-02

    据记者获悉,我国自主研发的“网络身份证”(eID)技术已经成熟,并建立起全国的“公安部公民网络身份识别系统”。公安部第三研究所正在制定eID相关标准,部分标准已经进行送审阶段。   eID是一种以密码技术为...

标签: IC采购 元器件交易网 芯片 芯片采购网

总共 10112